大家好、
我的客户将 TPS2546设计为在以下两种情况下工作、并报告鼠标"通过 USB 唤醒"功能有时与某些鼠标发生异常。
CTL1 | CTL2 | CTL3 | ILIM_SEL | |
系统 S0:CDP | 1 | 1 | 1 | 1 |
系统 S3:DCP 自动 | 0 | 1 | 1 | 1 |
客户尚未参与 D+/D-捕捉、而关于 CTL1和 Vbus 波形、我有一些问题。
1. S0休眠至 S3,Vbus 放电。 无法通过 USB 唤醒(无线鼠标)
2.从 S0休眠到 S3,未出现 Vbus 放电。 在这种情况下、通过 USB 唤醒功能是正常的。
从 S3到 S0的故障波形(无法从鼠标唤醒)
从 S3到 S0的波形(可从鼠标唤醒)
您能否查看 Vbus 放电是否与问题相关并提出建议? 通常、从 CDP 到 DCP 自动以及向后、应该有一个 Vbus 放电。 而在 USB 唤醒案例中、这似乎有所不同。 这是预期的吗? 预期的波形/工作流程是什么?
谢谢
最大