This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:USB 唤醒(无线鼠标)失败问题

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947912/tps2546-wake-on-usb-wireless-mouse-fail-issue

器件型号:TPS2546

大家好、  

我的客户将 TPS2546设计为在以下两种情况下工作、并报告鼠标"通过 USB 唤醒"功能有时与某些鼠标发生异常。

CTL1 CTL2 CTL3 ILIM_SEL
系统 S0:CDP 1 1 1 1
系统 S3:DCP 自动 0 1 1 1

客户尚未参与 D+/D-捕捉、而关于 CTL1和 Vbus 波形、我有一些问题。

1. S0休眠至 S3,Vbus 放电。 无法通过 USB 唤醒(无线鼠标)

2.从 S0休眠到 S3,未出现 Vbus 放电。 在这种情况下、通过 USB 唤醒功能是正常的。

从 S3到 S0的故障波形(无法从鼠标唤醒)

从 S3到 S0的波形(可从鼠标唤醒)

您能否查看 Vbus 放电是否与问题相关并提出建议? 通常、从 CDP 到 DCP 自动以及向后、应该有一个 Vbus 放电。 而在 USB 唤醒案例中、这似乎有所不同。 这是预期的吗? 预期的波形/工作流程是什么?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导致该问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    USB 唤醒只能用于低速和高速器件。 无线鼠标和键盘通常是全速设备、USB 唤醒不支持这些设备

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的更新。 我是否可以知道为什么我们不支持全速唤醒功能? 此外、无线鼠标似乎并不总是出现故障、而是出现故障率百分比。 为什么会发生这种情况?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我注意到以下数据表中的索赔(第一页上的3个说明部分、声称支持全速)。  

    部分中的 USB 唤醒部分中的另一个部分、该部分声明了具有60s 窗口的全速器件的唤醒功能。

    您能否再次确认 TPS2546是否通过某种方法支持全速唤醒?

    使用相同的无线鼠标、在上一代项目中没有2546报告问题、因此我认为可能存在一些与主机行为相关的问题。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    抱歉、似乎支持全速设备。 您能否发布成功唤醒的示波器捕获? 此外、能够查看 DP/DM 在 VBUS 放电期间是否保持连接将有助于查看 VBUS 放电是否会实际切断数据线路通信并将端口传输至 DCP_auto。 在正常的唤醒场景中、DP/DM 将覆盖主机信号以移至 DCP_auto 并保持连接状态、从而查看来自鼠标/键盘的 WAKE 命令。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    S0-S3正常、

    S0-S3失败、

    S3-S0正常、

    S3-S0失败、

    如果您发现任何异常行为或需要更多信息、请帮助审核并告知我。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    时机如何? 您是否在唤醒后的60秒内将主机置于睡眠状态? 还是在主机唤醒60秒以上时执行这些测试?

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    是的、它的持续时间为60秒以上、但我们仍然可以看到发生了故障。  

    您能帮您列出相关的正式测试程序吗?

    我们可以检查其他波形以解决该问题吗?

    如前所述、问题似乎与主机/平台/BIOS 相关、因为 TPS2546几代和上一代之间的原理图没有变化、因此没有问题。  

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    VBUS 放电是在 TPS2546的系统侧还是连接器侧进行? 这个问题似乎是由 VBUS 放电引起的。   

    如果您可以对 TPS2546两侧的 VBUS 执行相同的测试(失败并通过)、这可以为我们提供有关 VBUS 发生情况的答案。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    不幸的是、我认为这不是系统端5V 问题、因为它在整个过程中被启用。

    S0-S3失败

    S3-S0

    它似乎与 TPS2546对信号的行为和检测有关。 需要您的帮助才能进一步审查和分析问题。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您能否再次确认用于唤醒的 CTL 引脚?  

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我不太关注您的想法。 CTL 引脚指示唤醒。 在执行系统状态瞬态任务时、CTL1将被系统 EC 拉取。

    该问题似乎与主机无关的更正。 由于在前一平台上进行交叉检查、模式根本没有变化、切换 CTL1也会导致上一代产品出现相同的问题。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我想确认其他两个 CTL 值。 您能详细说明交叉检查吗?  

    我们可以看到的一件事是、无线鼠标是否属于低速/全速类别。 您能否查看无线鼠标的型号和品牌以了解鼠标的速度? 低速器件的速率为1.5Mbps、全速器件的速率为12Mbps、高速器件的速率为480Mbps。   

    您是否能够使用其他无线鼠标/键盘唤醒此制造商以外的设备?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    是的、我确认了其他2个 CTL 引脚没有切换(从硬件设计来看、它们连接到+5V_S5 (TPS2546的系统侧)、并且波形之前已连接。  

    客户在 Windows 操作系统中检查了"USB Viewer"工具、并向我确认鼠标是全速设备。 我没有记录制造情况、但客户确实提供了一些由不同供应商生产的小鼠、可以重现问题。  

    有线鼠标和键盘可以始终唤醒系统、而无线鼠标和键盘似乎有问题。

    哪些因素会影响 TPS2546在 USB 功能上的唤醒? 我认为最好清楚说明所有因素、并逐一查看、看看我们是否错过了任何或器件是否违反了任何要求。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    我将通过电子邮件跟进。

    此致、

    Emma