请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54040 你(们)好
我使用 TPS54040将电压从12V 转换为3.3V、但在组装后的某些产品中、输出电压会下降到1.8V 或0.7V。 以下是我的波形和 PCB 布局。 有时、当我去除产品的胶水填充并测试 PCB 时、这种情况变得正常、有时甚至不是。 所以、我认为应该是一些会影响 IC 引脚的噪声、您能否就此问题提供一些建议、并告诉我可能导致这种情况的原因是什么? 非常感谢!
CH1:VIN(12V) CH2:EN CH3:VOUT
CH1:PH CH2:COMP CH3:VOUT
CH1:PH CH2:COMP CH3:Vout CH4:BOOT
制造商