This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:输出压降

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138244/tps54040-output-voltage-drop

器件型号:TPS54040

你(们)好

我使用 TPS54040将电压从12V 转换为3.3V、但在组装后的某些产品中、输出电压会下降到1.8V 或0.7V。 以下是我的波形和 PCB 布局。 有时、当我去除产品的胶水填充并测试 PCB 时、这种情况变得正常、有时甚至不是。 所以、我认为应该是一些会影响 IC 引脚的噪声、您能否就此问题提供一些建议、并告诉我可能导致这种情况的原因是什么? 非常感谢!

CH1:VIN12V) CH2:EN CH3:VOUT

CH1:PH CH2:COMP CH3:VOUT

CH1:PH CH2:COMP CH3:Vout CH4:BOOT

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您使用我们的产品。  很抱歉、由于 E2E 服务器因维护而停机了几天。  

    从示波器图片中、看起来没有软启动。  通过适当的软启动、输出电压 应该像数据表中的图53那样平稳上升。  请仔细检查 SS 电容器 C34。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    由于3周内没有更新、我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭此主题?  您可以通过添加新帖子来重新打开它。  

    谢谢、

    Youhao