This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:是 VDDA &放大器;VCCx 需要外部连接

Guru**** 2518080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938240/lm5143-q1-is-vdda-vccx-required-external-connection

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143TPS62125

大家好、

 我的客户现在希望使用交错降压控制  器:支持48V 直流输入@ 12V 直流输出@50A、频率约为200kHz、并为此应用推广了 LM5143-Q1。  一些关键问题需要您的友好支持才能解决?

 1、SENSE 引脚阈值为73mV、这将导致大量功率损耗、 如何考虑外部组件的功率损耗?

 2. VDDA 是否需要外部电源?

 3.如果 AGND 和 GND 未分离、 是否有 PCB 布局指南?

 4.由于 VCC 限制为170mA, 如果使用外部电源,TPS65125是否可以用作外部电源? 如果没有、您能推荐另一个合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin:

     1、SENSE 引脚阈值为73mV、这将导致大量功率损耗、 如何考虑外部组件的功率损耗?

    73mV 是 OCP 峰值阈值,因此考虑到40%的纹波,满负载将大约为40mV,对于50A 应用,功率损耗将为1W。

     2. VDDA 是否需要外部电源?

    VDDA 不需要外部电源,它仅支持不带驱动器的控制部件。

     3.如果 AGND 和 GND 未分离、 是否有 PCB 布局指南?

    请使用单点连接,详细请参阅 LM5143数据表

     4.由于 VCC 限制为170mA, 如果使用外部电源,TPS65125是否可以用作外部电源? 如果没有、您能推荐另一个合适的器件吗?

    我在 TI.com 中找不到 TP65125、请帮助确认。 您还可以使用 LDO 或 DCDC 为 VCCX 提供12V 偏置电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     降压转换器的一个正确方法是使用 TPS62125。

      有关电流感应的另一个问题、数据表中推荐的方法是感应电感器电流并发送到 CS 和 Vout 引脚。 由于感应电阻器会产生很大的损耗、因此我们更愿意放大感应信号 、然后发送到 CS 和 Vout 引脚。 并将放大器的负电源连接到引脚 Vout、那么引脚 Vout 悬空是否存在任何问题? 芯片内部是否为3、3V 用作基准电压? 蓝色圆圈中的电阻器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin:

    我建议客户使用2个并联的感应电阻器、而不是使用运算放大器来放大电流信号。 电流信号还需要用于环路控制、因此它更好地具有更高的带宽来放大交流电流。  

    我需要检查电阻器的蓝色圆圈、如果客户想要放大连接到 CS 引脚的电流信号、那么请将 Vout 短接至 GND 可能会使内部放大器正常工作。

    谢谢