主题中讨论的其他器件: LM5143、 TPS62125
大家好、
我的客户现在希望使用交错降压控制 器:支持48V 直流输入@ 12V 直流输出@50A、频率约为200kHz、并为此应用推广了 LM5143-Q1。 一些关键问题需要您的友好支持才能解决?
1、SENSE 引脚阈值为73mV、这将导致大量功率损耗、 如何考虑外部组件的功率损耗?
2. VDDA 是否需要外部电源?
3.如果 AGND 和 GND 未分离、 是否有 PCB 布局指南?
4.由于 VCC 限制为170mA, 如果使用外部电源,TPS65125是否可以用作外部电源? 如果没有、您能推荐另一个合适的器件吗?