主题中讨论的其他器件: TPS65987EVM
你好!
我正在 UFP 应用程序中使用 TPS65987D,并尝试解决以下任务:
应用仅使用5V 电源、具体取决于电流(1.5A 或3.0A)。电源可为应用供电、其工作方式应分为两种。
我所做的:
我定义了2个 PDO,如图“define PDOs.jpg””所示
我配置了 GPIO#14/GPIO#15、如图"Config GPIO14_15.jpg”
如果源极只能提供1.5A 电流、那么 GPIO#14应该会变得高电平
如果源极能够提供3.0A 电流、则 GPIO #15应该会变得高电平
结果:
如果我连接到5V/1.5A 最大 GPIO #14变为高电平 =>正常
在调试模式下、请参阅以下图片
“Received Source Capabilities (接收源能力)_Source PDO 1_5V-1A5.jpg”
“活动合同 PDO 5V_1A5-Source.jpg”
如果我连接到最大电压为5V/3.0A 的电源、GPIO #14也会变高、但 GPIO #15不会变高
在调试模式下、请参阅以下图片
“Received Source Capabilities (接收源能力)_Source PDO 1_5V-3A0.jpg”
“活动合同 PDO 5V_3A0-Source.jpg”
是否有人知道、如果我连接到5V/3.0A 电源、GPIO #15为什么不会变得高?
如果我的上述方法根本不起作用、是否有人知道如何区分5V/1.5A 和5V/3.0A 电源功能?
非常感谢!
此致
Norbert