This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137328/tps65987d-tps65987d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987EVM

你好!

我正在 UFP 应用程序中使用 TPS65987D,并尝试解决以下任务:

应用仅使用5V 电源、具体取决于电流(1.5A 或3.0A)。电源可为应用供电、其工作方式应分为两种。

我所做的:

我定义了2个 PDO,如图“define PDOs.jpg””所示

我配置了 GPIO#14/GPIO#15、如图"Config GPIO14_15.jpg”

               如果源极只能提供1.5A 电流、那么 GPIO#14应该会变得高电平

               如果源极能够提供3.0A 电流、则 GPIO #15应该会变得高电平

 

结果:

如果我连接到5V/1.5A 最大 GPIO #14变为高电平 =>正常

在调试模式下、请参阅以下图片

   “Received Source Capabilities (接收源能力)_Source PDO 1_5V-1A5.jpg”

  “活动合同 PDO 5V_1A5-Source.jpg”

 

  

如果我连接到最大电压为5V/3.0A 的电源、GPIO #14也会变高、但 GPIO #15不会变高

在调试模式下、请参阅以下图片

   “Received Source Capabilities (接收源能力)_Source PDO 1_5V-3A0.jpg”

  “活动合同 PDO 5V_3A0-Source.jpg”

 

是否有人知道、如果我连接到5V/3.0A 电源、GPIO #15为什么不会变得高?

如果我的上述方法根本不起作用、是否有人知道如何区分5V/1.5A 和5V/3.0A 电源功能?

 

非常感谢!

 

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert

    感谢您与 E2E 联系!

    我无法查看您附加的图像。

    是否可以重新连接压缩文件夹中的图像?  

    您是否也可以附加您的项目文件?

    期待再次听到!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答。 请查找作为.zip 文件和项目文件的附加图片。

    e2e.ti.com/.../Screenshots_5F00_TPS65987D_5F00_UFP_5F00_5V_2D00_1A5_2D00_3A0_5F00_220926.zip

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_UFP_5F00_5V_2D00_1A5_2D00_3A0_5F00_220926.pjt

    BTW:我使用 TPS65987EVM 板进行测试。

    提前感谢您!

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    感谢您的参与!

    是否可以检查是否已选中开漏输出使能?  

    您有 PD 分析仪吗? PD 分析器将准确地告诉您协商了什么 PDO!

    请告诉我这是否有效!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、它无法正常工作、而且我也没有可用的 PDO 分析器。 根据拼字、它始终显示"PDO 1"

    在我的评估过程中、我还检查了进一步的设置:

    我采用了一 个 TPS65987EVM 并将其配置为 DFP (源极)、PD0-0为5V、PDO-1为9V。

    我用第二个 TPS65987EVM 将其配置 为 UFP (接收端)、PDO-0为5V、PDO-1为9V。 GPIO-14和 GPIO-15的配置方式相同。

    结果 I:如果我将此 UFP 连接到具有5V 电压的笔记本电脑、则仅激活 GPIO-14

    结果 II:如果我将此 UFP 连接到 TPS65987EVM (源配置)、则选择 PDO-1 (9V)并激活 GPIO-15

    结论:如果 PDO-0和 PDO-1具有不同的电压、似乎可以正常工作、但如果 PDO-0和 PDO-1具有相同的电压、但最大电压不同 它似乎不起作用。

    再次感谢您的光临

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    很抱歉、您的问题未得到解决!

    我在不同的电压下多次尝试过这种方法、但我甚至没有尝试过不同的电流。

    我再看一下你原来的.pjt。 您能否尝试取消选中"更高性能"复选框并查看该复选框是否有任何变化?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    再次感谢您的快速回复。 嗯、在我将问题放在支持位置之前、我尝试了几乎任何可能的配置。 尽管如此,我再次尝试了你的建议,但不幸的是,没有成功。 无论我的 DFP 最大电流为1.5A 还是最大电流为3.0A、都只会激活 GPIO14。 嗯、我有一个损耗

    此致 Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Norbert、  

    如果有机会、我将尝试在最后重复此操作。

    我强烈建议使用 PD 分析仪、因为它会在发生 PD 协商时对所有信息进行解码。

    这样、您就可以准确地判断发生了什么。

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    在此处进行跟进!

    我能够确认我可以获得两个不同的合同。 我使用电源双电源板提供5V @ 1A 和5V @ 3A 合同、并确认可以 区分这两种合同。

    我认为您的源设备可能是您看不到差异的原因。

    同样、我强烈建议您使用 PD 分析仪、以便您可以准确地查看正在发生的情况。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您的努力!!

    我昨天收到了一个 PD 分析仪、今天将对其进行设置。

    您使用了哪种来源? 如开头所述、我使用2组 TPS65987EVM 板、一组用作拉电流、另一组用作灌电流。

    谢谢你

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norbert、

    当然!

    实际上、我使用了一个电源双电源板、并对一个按钮进行了编程以提供5V @1A、并对另一个按钮进行了编程以提供5V @ 3A、如上所述。

    https://www.ti.com/tool/USB-C-PD-DUO-EVM 

    [引用 userid="512057" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137328/tps65987d-tps65987d/4357181 #4357181"]我昨天收到了一个 PD 分析仪、今天将对其进行设置。

    很高兴听到这个消息! 它将使生活和调试变得更加轻松!

    尝试在另一个 TPS65987EVM 上一次设置一次电源协议、它应该可以正常工作!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我看到、您使用的板也具有 TPS65987D。 是否可以在灌电流/拉电流端提供用于1.5A/3A 的项目文件?

    再次非常感谢!

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    同时、我让分析仪运行。 我在所附文件中总结了一些简短的结果。

    e2e.ti.com/.../Transmitted-Sink-Capabilities_5F00_221006.pdf

    谢谢你

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    给我一些时间来看看这些!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请问您,您是否有机会再看看这个问题?

    谢谢你

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    很抱歉、因为我没有时间处理这个问题!

    我将很快尝试复制、否则我将重新分配给另一个团队成员以尝试!

    谢谢、

    Kevin