您好!
我们打算在 LLC 设计中使用 UCC256404。
LLC 旨在以~600kHz 谐振频率运行。 数据表未提及控制器的最大工作频率范围
UCC256404可提供的最大工作频率是多少?
有关 SW 节点引脚(HB)的问题也很少
由于 HB 引脚直接连接到 SW 节点,其最大 dv/dt 是多少? (数据表中未提及)
HB 引脚允许的最大负电压是多少? 这与 HB 引脚上可能出现的开关尖峰有关。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们打算在 LLC 设计中使用 UCC256404。
LLC 旨在以~600kHz 谐振频率运行。 数据表未提及控制器的最大工作频率范围
UCC256404可提供的最大工作频率是多少?
有关 SW 节点引脚(HB)的问题也很少
由于 HB 引脚直接连接到 SW 节点,其最大 dv/dt 是多少? (数据表中未提及)
HB 引脚允许的最大负电压是多少? 这与 HB 引脚上可能出现的开关尖峰有关。
您好!
感谢您与我们联系。
UCC25640x 控制 器能够在启动期间以高达1MHz 的频率运行。
建议的谐振频率高达~300kHz。 但是 、我 看到使用此控制器时、基于 GaN 的 LLC 设计的工作频率介于350kHz 至580kHz 之间。
我认为 HB 引脚上的最大额定 dv/dt 应与 HS 引脚相同、因为 HB 电压=自举电容器电压+ HS 引脚电压
有关 HB 引脚的最大负电压、请参阅以下屏幕
如果您有任何疑问、请随时联系我们。
此致
曼尼甘塔 P
您好、Abhishek、
这里是我所指的链接。 您可以在以下链接中找到原理图和用户指南。
EPC9171套件–90–265 VRMS 通用交流输入至15V–48 VDC、5A 输出 USB PD3.1参考设计板(epc-co.com)
此致
曼尼甘塔 P