This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:操作

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164494/ucc256404-operation

器件型号:UCC256404

您好!  

我们打算在 LLC 设计中使用 UCC256404。  

LLC 旨在以~600kHz 谐振频率运行。 数据表未提及控制器的最大工作频率范围  

UCC256404可提供的最大工作频率是多少?  

有关 SW 节点引脚(HB)的问题也很少

 由于 HB 引脚直接连接到 SW 节点,其最大 dv/dt 是多少? (数据表中未提及)  

 HB 引脚允许的最大负电压是多少?  这与 HB 引脚上可能出现的开关尖峰有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    UCC25640x 控制 器能够在启动期间以高达1MHz 的频率运行。

    建议的谐振频率高达~300kHz。 但是 、我 看到使用此控制器时、基于 GaN 的 LLC 设计的工作频率介于350kHz 至580kHz 之间。

    我认为 HB 引脚上的最大额定 dv/dt 应与 HS 引脚相同、因为 HB 电压=自举电容器电压+ HS 引脚电压

    有关 HB 引脚的最大负电压、请参阅以下屏幕  

    如果您有任何疑问、请随时联系我们。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的反馈、我们还打算在这里将 GaN 器件与 GaN 系统 EZdriver 结合使用、以便将电平转换到+6V 和-3V。  

    如上所述、您已经看到一些在如此高的频率下运行的设计、如果这些设计可用作参考、您能否向我指出这些设计。  

    此致

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    这里是我所指的链接。 您可以在以下链接中找到原理图和用户指南。

    EPC9171套件–90–265 VRMS 通用交流输入至15V–48 VDC、5A 输出 USB PD3.1参考设计板(epc-co.com)

    此致

    曼尼甘塔 P