您好:
我设计了一个基本原理图、用于在高侧电池保护设置中使用 BQ77905器件。 负载检测仅用于电流故障、此时我看不到一种明显的 LD 实现方法。 下面是高侧 FET 的原理图、LD 引脚通过453K 电阻简单地连接到-Pack。 如果有建议就更好了!
谢谢- Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shawn:
我`ve 了您上面显示的概念电路。 它似乎适用于下面所示的组件。 请查看我的信息、如果您发现我的选择有任何问题、请告诉我... 我愿意接受所有建议。 谢谢- Tom
以下是运行电路上的读数:
| 无故障 | 过流故障 | |
| 至 LD 引脚 | 0.015V | 3.85伏 |
| Q101 - S -引脚1 (BAT+) | 11.81 V | 11.92伏 |
| Q101 - G -引脚2 | 8.38伏 | 1.68伏 |
| Q101 - D -引脚3 | 0.01V | 11.91 V |
| 二极管 D101位于100K R103 | 11.19伏 | 1.36V |
| 齐纳 Z101上的100K R103 | 11.28伏 | 1.07V |
| 电池组+ | 11.80伏 | 0.00V |
您好、Shawn:
感谢您的评论...
我`ve 了数据表中为 RLD 建议的值、发现了以下几点:
在第9页(显示 RLD_INT 值的典型范围):
启用时的 RLD (INT) LD 输入电阻测量值为 VSS 160 250 375 kΩ
第34页(图26和表9):
用于负载移除检测的 RLD LD 电阻器450 kΩ±5%
我没有找到任何其他 RLD 建议值、因此使用了450K 作为起点。 您建议的值应为 BQ77905xx 芯片的 RLD 内部值。 我是对的吗?
我想让这一议题暂时保持开放,以便提出更多的意见。
谢谢、
Tom