This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:使用高侧保护实现负载检测

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918032/bq77905-implementing-load-detect-using-high-side-protection

器件型号:BQ77905

您好:

我设计了一个基本原理图、用于在高侧电池保护设置中使用 BQ77905器件。  负载检测仅用于电流故障、此时我看不到一种明显的 LD 实现方法。  下面是高侧 FET 的原理图、LD 引脚通过453K 电阻简单地连接到-Pack。  如果有建议就更好了!

谢谢- Tom

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    正确、要启用负载检测、只需将 LD 引脚连接到 PACK-即可。 但是、我们建议使用160kOhm 和375kOhm 之间的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    因此,LD 功能将通过 使用低值 LD 电阻器(160k 欧姆至375k 欧姆)在高侧保护下正常工作。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉、在考虑过一些问题后、我确实看到了故障。 我发现这是一个未经测试的假设配置、它的工作方式是怎样的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我很感谢可能的电路补救措施、我将进一步调查。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我`ve 了您上面显示的概念电路。  它似乎适用于下面所示的组件。  请查看我的信息、如果您发现我的选择有任何问题、请告诉我... 我愿意接受所有建议。 谢谢- Tom

    以下是运行电路上的读数:

     


     

    无故障 过流故障
    至 LD 引脚 0.015V 3.85伏
    Q101 - S -引脚1 (BAT+) 11.81 V 11.92伏
    Q101 - G -引脚2 8.38伏 1.68伏
    Q101 - D -引脚3 0.01V 11.91 V
    二极管 D101位于100K R103 11.19伏 1.36V
    齐纳 Z101上的100K R103 11.28伏 1.07V
    电池组+ 11.80伏 0.00V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据数据表、我们建议和 RLD (电路中的 R102) 之间的阻值为160kOhm 和375kOhm。 除此之外,我现在没有其他意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    感谢您的评论...
    我`ve 了数据表中为 RLD 建议的值、发现了以下几点:

    在第9页(显示 RLD_INT 值的典型范围):
    启用时的 RLD (INT) LD 输入电阻测量值为 VSS 160 250 375 kΩ

    第34页(图26和表9):
    用于负载移除检测的 RLD LD 电阻器450 kΩ±5%

    我没有找到任何其他 RLD 建议值、因此使用了450K 作为起点。  您建议的值应为 BQ77905xx 芯片的 RLD 内部值。  我是对的吗?

    我想让这一议题暂时保持开放,以便提出更多的意见。

    谢谢、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉、您回答正确。 第34页提到的450kOhm 值是正确的。  

    如果您的问题已得到解答、请将其标记为已解决以关闭该主题。 只需回复即可始终重新打开。 我们只需要一种方法来跟踪哪些线程需要立即关注。