This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:对 LM5035版本更改有疑问

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035, LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910107/lm5035c-doubt-about-lm5035-version-change

器件型号:LM5035C
主题中讨论的其他器件:LM5035

您好!
我看到 LM5035C 手册对 LM5035版本之间的功能差异进行了比较、如下所示:

其中、最新的 LM5035C 和原始 LM5035在" UVLO 关断和断续电流限制中的 SR 状态"和" UVLO 后的软停止"方面相反。

我不知道为什么要进行这样的更改?

当我最近使用 LM5035时、当我遇到轻负载或空载关断时、次级 SR 驱动器已开启、从而导致反向输出电流和 SR 上的100V 电压尖峰。 是否可以使用 LM5035C? 轻负载或无负载时、请及时关闭 SR 的驱动信号、以避免输出电流反向流动和 SR 上产生尖峰?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    是的、轻模式下的 SR 关闭可以提高轻负载的效率、并在死区时间较大时减少由自由振荡器引起的电压尖峰。

    但是、根据 LM5036C 数据表、仅在欠压待机模式和断续电流限制模式下、SR 才会被禁用。

    但我想检查 EVM 上的 SR 是否在轻负载时被禁用。   

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    轻负载时 SR 未禁用。  

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你