请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5035C 主题中讨论的其他器件:LM5035、
您好!
我看到 LM5035C 手册对 LM5035版本之间的功能差异进行了比较、如下所示:
其中、最新的 LM5035C 和原始 LM5035在" UVLO 关断和断续电流限制中的 SR 状态"和" UVLO 后的软停止"方面相反。
我不知道为什么要进行这样的更改?
当我最近使用 LM5035时、当我遇到轻负载或空载关断时、次级 SR 驱动器已开启、从而导致反向输出电流和 SR 上的100V 电压尖峰。 是否可以使用 LM5035C? 轻负载或无负载时、请及时关闭 SR 的驱动信号、以避免输出电流反向流动和 SR 上产生尖峰?
谢谢你。