您好、 TI 同事
我有问题要问你。 当温度高于45度且 BQ25601已完成电池充电周期(电池的充电电流小于终端电流)时、STAT 引脚不能更改为高电平以指示充电完成。
您能不能通过一种方法来解决 BQ25601 电池充电完成时的此故障 STAT 指示。
注:当 温度低于45℃,时、用于指示充电完成的 STAT 引脚正常。 奇怪的现象是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
电池组上的温度是否为45°C?--- NTC 电阻为45℃
您是否在 REG09上看到了 NTC_FAULT 如下所示暖色调
您的 RT1和 RT2值是什么?--- R1约为5.18K R2约为28.27K
TS 是如何连接的,它是由另一个设备共享的?--- 否 ,仅由 R1上拉, 由 R2下拉,并连接到电池中的 NTC 电阻
是否要同时忽略 NTC_FAULT 条件?--- 如果忽略 NTC_FAULT、是否可以 修复故障 STAT 指示?
电池组上的温度是否为45°C?--- NTC 电阻为45℃--- 好的
您是否在 REG09上看到了 NTC_FAULT 如下所示显示温暖--- 很遗憾、我看不到您附加的图像。 REG09中的数据是什么、是否存在任何其他故障条件?
您的 RT1和 RT2值是什么?--- R1约为5.18K R2约为28.27K --- 基于此、您的温度阈值是多少?
TS 是如何连接的,它是由另一个设备共享的?--- 否 ,仅由 R1上拉, 由 R2下拉,并连接到电池中的 NTC 电阻--- 好的
是否要同时忽略 NTC_FAULT 条件?--- 如果忽略 NTC_FAULT、是否可以 修复故障 STAT 指示?--- 您可以通过用固定电阻值替换热敏电阻来禁用 NTC 功能。 对于 RT1 = 5.23k 且 RT2 = 30.1k、请将热敏电阻替换为10k 电阻以禁用 JEITA。 您将不会得到温度响应、器件会被骗以为始终是25°C。
TI 同事
您是否在 REG09上看到了 NTC_FAULT 请参阅下面显示的附件或图片
R1约为5.18K R2约为28.27K --- 基于这个,您的温度阈值是多少?------ 0~60℃
是否要同时忽略 NTC_FAULT 条件?--- 如果忽略 NTC_FAULT、是否可以 修复故障 STAT 指示?--- 您可以通过用固定电阻值替换热敏电阻来禁用 NTC 功能。 对于 RT1 = 5.23k 且 RT2 = 30.1k、请将热敏电阻替换为10k 电阻以禁用 JEITA。 您将不会得到温度响应,而器件会被骗以为它总是25°C。--- 抱歉、我们的设计生产要求电池充电的安全功能、因此我们需要 JEITA 功能。 请℃我找到一种解决充电电流超过45 μ A 时的故障 STAT 状态的方法。谢谢