This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601 STAT 在℃45 μ s 以上完成充电周期时、没有从低电平更改为设计电平以获得正确指示

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916895/bq25601-bq25601-stat-is-no-change-from-low-level-to-hign-level-for-correct-indicate-when-charge-cycle-is-done-above-45

器件型号:BQ25601

您好、  TI 同事  

我有问题要问你。  当温度高于45度且 BQ25601已完成电池充电周期(电池的充电电流小于终端电流)时、STAT 引脚不能更改为高电平以指示充电完成。

您能不能通过一种方法来解决 BQ25601 电池充电完成时的此故障 STAT 指示。

注:当 温度低于45℃,时、用于指示充电完成的 STAT 引脚正常。 奇怪的现象是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的设置有几个问题。

    电池组上的温度是否为45°C?

    您是否在 REG09上看到 NTC_FAULT?

    您的 RT1和 RT2值是什么?

    TS 是如何连接的、它是否由另一个器件共享?

    是否要同时忽略 NTC_FAULT 条件?

    请告诉我、以便我更好地回答您的问题。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电池组上的温度是否为45°C?--- NTC 电阻为45℃

    您是否在 REG09上看到了 NTC_FAULT 显示温暖

    您的 RT1和 RT2值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电池组上的温度是否为45°C?--- NTC 电阻为45℃

    您是否在 REG09上看到了 NTC_FAULT 如下所示暖色调

    您的 RT1和 RT2值是什么?---  R1约为5.18K R2约为28.27K

    TS 是如何连接的,它是由另一个设备共享的?--- 否 ,仅由 R1上拉, 由 R2下拉,并连接到电池中的 NTC 电阻

    是否要同时忽略 NTC_FAULT 条件?--- 如果忽略 NTC_FAULT、是否可以 修复故障 STAT 指示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池组上的温度是否为45°C?--- NTC 电阻为45℃--- 好的

    您是否在 REG09上看到了 NTC_FAULT 如下所示显示温暖--- 很遗憾、我看不到您附加的图像。 REG09中的数据是什么、是否存在任何其他故障条件?

    您的 RT1和 RT2值是什么?---  R1约为5.18K R2约为28.27K --- 基于此、您的温度阈值是多少?

    TS 是如何连接的,它是由另一个设备共享的?--- 否 ,仅由 R1上拉, 由 R2下拉,并连接到电池中的 NTC 电阻--- 好的

    是否要同时忽略 NTC_FAULT 条件?--- 如果忽略 NTC_FAULT、是否可以 修复故障 STAT 指示?--- 您可以通过用固定电阻值替换热敏电阻来禁用 NTC 功能。 对于 RT1 = 5.23k 且 RT2 = 30.1k、请将热敏电阻替换为10k 电阻以禁用 JEITA。 您将不会得到温度响应、器件会被骗以为始终是25°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 同事  

    您是否在 REG09上看到了 NTC_FAULT 请参阅下面显示的附件或图片  

     R1约为5.18K R2约为28.27K --- 基于这个,您的温度阈值是多少?------ 0~60℃

    是否要同时忽略 NTC_FAULT 条件?--- 如果忽略 NTC_FAULT、是否可以 修复故障 STAT 指示?--- 您可以通过用固定电阻值替换热敏电阻来禁用 NTC 功能。 对于 RT1 = 5.23k 且 RT2 = 30.1k、请将热敏电阻替换为10k 电阻以禁用 JEITA。 您将不会得到温度响应,而器件会被骗以为它总是25°C。--- 抱歉、我们的设计生产要求电池充电的安全功能、因此我们需要 JEITA 功能。  请℃我找到一种解决充电电流超过45 μ A 时的故障 STAT 状态的方法。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在我的 EVM 上重现您的问题。 这有点不寻常。 我们将进一步研究这个问题。 我预计明天就会跟进。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法指示在热状态下充电完成。 这是器件的预期行为、将在下一修订版数据表中加以阐明。

    很抱歉给您带来不便、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我不理解您说这是器件的预期行为。 为什么需要故障 STAT 指示?您会对预期的应用进行解释。  对于我们的生产,如果 STAT 处于故障指示,我们的终端客户将认为无法对生产进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从某种意义上讲、这是所有 BQ25601 IC 的设计行为方式。 电池必须返回正常状态以指示充电完成。

    谢谢、

    Ricardo