This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926051/ucc21520-ucc21520

器件型号:UCC21520

各位专家:

我使用 UCC21520来驱动 LED 灯、因此问题在于 IC 的输出侧会在超出24V 电源电压仅1.5V 的浪涌下短路(IC 的上限为25.5V)。 因此、您能否建议是否需要更改任何电路以避免开关期间出现尖峰和浪涌 、以及是否有具有相似通道支持的额定值更高的 IC。 电涌主要发生在连接电源线时、此时触点产生少量火花。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manoj、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品。

    UCC21520 IC 是一款 MOS 栅极驱动器、设计用于驱动功率 MOSFET、IGBT、SiC FET 或 GaN FET 的电容栅极。 您的帖子会使您感觉您可能正尝试使用我们的芯片直接驱动 LED? 遗憾的是、它无法将连续电流驱动到类似负载中。

    TI 制造商 LED 驱动器 IC。 您可以从此处开始:   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don Dapkus:  

    但数据表中的应用手册表明它可用于 LED 照明。  

    此外、我们的功耗低至(24V * 0.2A)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manoj 、很抱歉、这个账单列表有点令人困惑。 它指的是 LED 电源脱机电源、而不是 LED 本身。 请查看 TI 专用 LED 驱动器的选择指南。 UCC21520不用于驱动 LED 负载。