请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 各位专家:
我使用 UCC21520来驱动 LED 灯、因此问题在于 IC 的输出侧会在超出24V 电源电压仅1.5V 的浪涌下短路(IC 的上限为25.5V)。 因此、您能否建议是否需要更改任何电路以避免开关期间出现尖峰和浪涌 、以及是否有具有相似通道支持的额定值更高的 IC。 电涌主要发生在连接电源线时、此时触点产生少量火花。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.