This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:N 沟道米勒升压

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00778, UCC27714, UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761475/ucc27714-n-channel-miller-boost

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:TIDA-00778UCC27710

P/N 通道升压的上升时间似乎会导致   LO 侧 NFET 的 Qrr (dv/dt)漏极过大、HO 上升沿时间上的振铃过大。 添加更大的栅极驱动 电阻器值对 缓解 这两个问题几乎没有影响。 一个问题是、TI 为什么制造出 一个具有此类 行为问题的器   件、并建议在电源 MOSFET 和电机驱动器似乎无法在没有停止游戏问题的情况下正常驱动时、这种器件适用于功率 MOSFET 和电机驱动。 TIDA-00778不做工程注释、并使用 SPV 空间矢量调制(正弦 SPRA524)栅极驱动技术来驱动交流电机。  SPV PWM 不那么明显、也不 会直接显示在文本和放大的示波器捕获中。  

UCC 是否与功率 MOSFET 兼容、 对于  某些 电机驱动器或 PWM、数据 表标题建议 使用任何电机。   与某些类型的 PWM 电机驱动相结合 似乎远远不能 实现  通过 MOSFET 进行正确驱动。  数据表似乎 应该警告客户  、在各种 PWM 栅极调制下、某些组合并不是没有问题的。

4安培栅极驱动器的竞赛 在本论坛中报告的问题是否相同? 如果是、 请为围绕此问题重复发布帖子而不获得 梯形 PWM 驱动的预期最终结果深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101、

    从先前文章中的许多行为描述以及与驱动能力低得多的其他驱动器的比较来看、考虑功率 MOSFET 动态行为和布局的特定应用 可能更适合较低的驱动电流。

    在许多情况下、更改栅极驱动电阻以降低驱动电流并降低开关速度可实现所需的结果。 我不知道所测试的其他器件的详细信息、无法详细说明所产生的等效驱动电路的差异、但还有其他注意事项。 需要考虑栅极驱动网络的等效电阻以及电流能力。 例如、如果您的驱动器具有相对较低的内部驱动器器件电阻、但只能具有较低的驱动电流、 并使用外部栅极电阻替代高驱动电流驱动器以实现相同的电流、最终栅极驱动总网络电阻可能更高。 这可能会导致 MOSFET 栅极上的 dV/dt 米勒电荷产生更大的感应电压、该电压会施加在更高的栅极电阻上。 关于驱动器输出的 dV/dt、当不驱动至驱动器的输出电流限制时、某些器件的驱动器输出压摆率高于其他器件。 与 UCC27714相比、被比较的其他器件可能具有适度的驱动压摆率能力。 较高的压摆率将导致栅极驱动电流环路寄生效应中的峰值电压更高。

    UCC27714驱动器去年交付了超过1M 种器件、用于各种电源转换和电机驱动应用、因此在许多情况下性能可满足客户需求。

    TI 确实拥有 电流较低的600V 半桥驱动器 UCC27710、它可能更适合您的应用。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Richard Herring"] UCC27714 驱动器去年交付了超过1M 种器件、用于各种电源转换和电机驱动应用、因此在许多情况下的性能可满足客户需求

    我想说的是、大部分人仍然坐在仓库货架上、但从来没有见过光照。

    [引用用户="Richard Herring"]这可能会导致 MOSFET 栅极上的 dV/dt 米勒电荷引起更大的感应电压、该电压会施加在较高的栅极电阻上[/引用]

    我认为您缺少的点栅极驱动电流与特定 MOSFET 的总 QG NC 相对应、并且在驱动并联器件时需要更大的驱动电流。  在我们的案例中、 无论选择的栅极驱动电阻相对于 总 QG 是多少、单个 MOSFET 在 PWM 运行的任何时候都被过驱。 实际上、UCC 在驱动甚至2.5安培的栅极电阻(非短接< 10us PW)时会快速损坏 HO-HS 结。 栅极 QG 不应短接 HO-HS 结 、因为 它在任一方向的灌电流/拉电流远低于2.5安培、但确实如此。  当  HO-HS 在 PWM <10MHz 且脉冲为25us、非短路条件下短路时、数据表如何声称 IGPK +/-4安培? 40kHz PWM 梯形波再次形成立即短接的 HO-HS、导通电阻为130欧姆、  关断栅极为51欧姆。 4安培栅极驱动器如何实现这一点?  

    很明显、MOSFET 栅极开关的上升时间越短越好、因为即使在 Infineon 的 OPTIMOS-FD 中、它也会导致过多的 dv/dt、并且 Qrr 比典型的行业 NFETS 提高了40%、 因此运行温度更低10*C。  

    [引用用户="Richard Herring"] TI 确实有 一个电流较低的600V 半桥驱动器 UCC27710,它可能更适合您的应用[/引用]

     我们需要并联 MOSFET 的安全电流裕度、但 无法通过较低的 QG 设置获得可接受的结果。   10µs 栅极驱动器600V 驱动电压、350mA 拉电流、650mA 灌电流(小于1 μ A PW 短接)、在  单个驱动器上具有120 Ω 栅极导通和60 Ω 栅极关断功能从不短接 HO-HS。  Qrr (dv/dt)也不像 UCC 那样影响 LO 侧 MOSFET 漏极>-10V 或 HO 侧源极瞬态。 UCC 应根据灌电流/拉电流需求动态调整 HO 侧内部图腾柱上的偏置驱动、但不会。 HO/LO 升压 NCHAN 超过驱动 至米勒平坦区 、进入 Qrr 带隙、即使使用非常快的 TRR、完全 缓冲反 电动势 (AKA 同步整流)的时间也不够。  我们认为这是勘误表、 应在后续版本的 UCC 设计中进行更正。 TI 基准测试 可能也 揭示了在 UCC 中发生的 Qrr 竞态条件、其中功率 MOSFET 由搭接信号对 HI/LI 输入驱动。 这不是互补的 PWM 信号对、因为 它们相互重叠、并且添加了死区时间。

    多次 要求 TI 监控器使用重叠的 PWM 代码测试 TIDA-00778。    信号很可能会重叠 、这会导致 UCC27714  对功率 MOSFET 的勘误表未予披露。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    [引用用户="Richard Herring">关于驱动器输出的 dV/dt、一些器件在不驱动至驱动器的输出电流限制时、驱动器输出压摆率高于其他器件。 [/报价]

    似乎该问题 包括对  功率 MOSFET 施加小于额定驱动电流(4A)的 HO-HS 结施加奇数应力。 在对 每个 驱动器进行进一步审查后 、注意到这两个驱动  器都使用大型 BLDC 电机产生了 LO 侧 dv/dt。  因此、UCC LO 侧 dv/dt (-10V)  在竞争中并不那么糟糕(-8v)、但仍然存在。

    竞争 对手的驱动器 具有 与 使用较大 BLDC 电机的 UCC 驱动器相同的 HO 振铃。 也许 高侧 HO 速度更快 、加上 MOSFET 上升 时间更快、会以某种方式通过 HS 提供大量电流。  竞争对手的驱动器在      VS (HS)引脚上具有9.2系列 R、在 VS 引脚上具有肖特基二极管和 COM。  UCC 几乎没有电流调节 VmMotor (HS 引脚) 和 HB 引脚3.3欧姆 VDD、但 灌电流路径 会发生 HO 到 HS 而不是 HB。  

    也许 为什么竞争对手的驱动器 VS-HO 能够安全地防止(9.2R) VMotor 电流浪涌?     根据 供应商技术公告、我们选择添加 VS 引脚至 Vmotor (9.2R)来阻止 HO 闩锁。 我们是否可以期望有一个维基更新 来解释为什么 HS-HO 如此容易受到压力?             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101、
    您在竞争对手的驱动器中提到的先前设计似乎在传动系统开关节点和驱动器 IC HS 引脚之间有一个9.2欧姆的电阻器、您可以确认吗?
    如果这是 UCC27714和竞争对手驱动器的电路板设计差异、则会导致驱动输出电路差异并限制驱动器 HS 引脚上的应力。 9.2欧姆将是高侧驱动器的栅极驱动电流环路中用于导通和关断的附加栅极电阻。 此外、动力总成开关节点上出现的电压瞬变将具有到 IC HS 引脚的有限电流路径。
    您是否在开关节点的 HS 引脚上使用相同的9.2欧姆测试了 UCC27714、以获得与其他驱动器相同的等效电路?

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    [引述 USER="Richard Herring"]您是否已在 开关节点的 HS 引脚上使用相同的9.2欧姆电阻测试了 UCC27714、以使用您描述的与其他驱动器相同的电路?[/QUERQ]

     由于数据表显示 HS 引脚具有出色的 dv/dt 抑制能力、因此需要进行任何确认的点。 竞争对手 AN6076的观点表明    、当 VBS 接近 COM 时或接近 COM 时、HO 丢失脉冲 HI 的寄生 SCR 闭锁。  注意80Vdc HB 不靠近600V HB。  列出的 AN6076条件适用于较旧的驱动器、 较新的 UCC 驱动 器可抑制低至-18V @400ns 的 dv/dt。 25µs、HS-HO 可能会受到  进入 HS 引脚的快速 Δ V HV 脉冲的压力、同样、LO dv/dt 小于(-6V)、并且在竞争 VS 引脚中添加了肖特基/9R。   UCC27714无需任何 AN6076修复 、如图53图所示、-80V 至-18V 比旧得多的竞争驱动器-9V 更强大。 似乎想法不仅 是为了使 UCC 具有 一流的传播延迟(90ns) 、而且是为了阻止 高电平的 dv/dt 闩锁和/或 Cboot 通过 UVLO 进行过度充电、对吧?   

    UCC 数据表未明确 说明连接到低侧 NFET 源的 COM 所克服的是 什么、而理论上是最小的2m Ω 分流 压降。 来自 低侧 NFET 源的 COM 路径是否会停止 HS-HO 应力? 为什么仅    当 HB-80V 而不是 HB-24V 时、在重叠 PWM HI/LI 驱动期间、40kHz 时、HO-HS 立即应力主要集中 UCC?  同样、 当 HB-80Vdc 时、HO-HS 不会在12.5kHz PWM 下施加应力。 因此、TI 工程需要确认 当 NFET Qrr 以 25us 的 HS 脉冲过载时、米勒速度的时序问题是否会导致高于预期的瞬态、 从而在 过程中缩短 TRR 周期。  换言之、同步整流  被切断为短路、电感 高压瞬变 会 冲击 HS、而不是产生有用的电机 功率。 这不是 HS dv/dt、 而是描述了某种 HS 引脚勘误表、 UCC 不应 受  更新设计的 HS 寄生 SCR 闩锁的影响、对吧?   

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW:竞争对手的驱动器具有相同的引脚输出 FAD7191。 尽管 HI/LI 至 HO/LO 传播和 MT 速度有点慢、但很有意思的是、可以看到 UCC 是如何堆叠到它上面而不添加更新的。 注意竞争对手列出了 AN6076、即使采用较新的 FAD、也似乎有点暗、因为他们知道较旧的驱动器会出现 SCR 闩锁。 我们认为、TI 工程应首先使用 FAD 驱动器测试 TIDA-00778、并通过社区 Wiki 记录任何差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    [引用用户="Richard Herring"]听起来您提到的竞争对手的前一个设计中、驱动器在动力传动开关节点和驱动器 IC HS 引脚之间有一个9.2欧姆的电阻器、您能确认吗?

    添加 RVS 9.2R 是可选 的、以替代 Rgate。 RVS=9.2R、Rboot=1R、 Total Rgate =129.2R 和 UCC Rgate =130R 的竞争驱动器。 AN6076的另一部分 将 Rboot 从10欧姆降至1欧姆、RVS=9.2R Rboot=10欧姆、 VDD 上不存在10uF 偏置电容器。 因此 、需要对 UCC 进行制裁 、TI 的基准测试  就会更加谨慎。 由于我们有6个或更多的寄生 HS-HO 二极管承受应力或损坏、因此有必要进行进一步测试。  与   采用数据表建议配置的 UCC27714相比、与我们原始逆变器搭配使用的电机具有栅极驱动器竞争优势。

    必须要问 VDD 源可能是   电机运行期间485mv 交流纹波(TP+15V)、 +24V 降压+15V 输出 (具有两 个22uF 并行陶瓷电容器和一个22uf 电解电容器、靠近 中心 UCC 19.02mil 宽迹线、每个5.1R VDD 偏置。 485mV 的纹波(X1探针)看起来  有点高 、不确定  每个 VDD 引脚7的纹波、 应该 在  每个带有 10uF 陶瓷电容的 VDD 引脚7处期望更小的纹波、 对吧?

    昨天将肖特基二极管放置在 HS 引脚上 以 连接每个 UCC、 第三相位脉冲峰值仍然达到140V。  单是跳频肖特基 可能有助于降低瞬态频率、可能 会注意到一点差异。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101、

    关于 VDD 上的纹波、有两个主要影响来自 VDD 电容器的电流脉冲。 一个是 MOSFET 导通期间的低侧驱动器输出电流、另一个是当 SW 节点接近接地且 VDD 将电流拉入自举电容器时 HB-HS 电容器的充电。

    将 VDD 电容器放置在靠近 VDD 和 COM 引脚的位置对于最大限度地减少流入电路板走线电感的脉冲电流产生的额外峰峰值噪声非常重要。 此外、最好将高频旁路电容器与 VDD 上的高值大容量电容并联。 值较低的陶瓷电容器具有较高的自谐振、100nF 电容器可降低短时尖峰噪声。

    在15V VDD ~480mV 峰值噪声的情况下、驱动器运行不会出现问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Richard Herring"] 15V VDD ~480mV 峰值噪声不应成为驱动器操作的问题[/引用]

    我取出1uf 电容 COM-VDD、可能会解释 在    +15V 电源下形成大于450mV 交流电压的更高峰值。  稍后在  UCC +15V 总线附近探测大约48mV 的纹波、不计算 PWM 脉冲尖峰。 在 HO-HS 和 LO-COM 上添加2200pF 电容器似乎没有什么帮助、 相反 会导致更多的逆变器输出脉冲在 COM 和 LO 峰值18V 上尖峰更频繁。 奇怪的是、LO 似乎从未承受过应力、只有 HO-HS 在使用 或不使用1uf COM-VDD 滤波器的情况下承受应力。

    [引用用户="Richard Herring"]将 VDD 电容器放置在靠近 VDD 和 COM 引脚的位置对于最大限度地减少流入电路板走线电感的脉冲电流产生的额外峰峰值噪声十分重要

    我想在 UCC 引脚5-7 0805焊盘上并联100N 与1000N COM-VDD。 10uf 已连接 SGND 的噪声远小于 COM/AGND、 在 MCU 和 直流逆变器上、二者均只有20m Ω 铁氧体。 奇怪的是示波器通道/s 垂直设置5V HO dV/dt > -18V、但  在10V 垂直刻度上设置为-0v。  负脉冲看起来像 垂直混叠、不是 HO dV/dt 、而是谁知道它可能是-18V dV/dt?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将1000N VDD-COM 替换为100N 降低 LO 次级脉冲振铃峰值>VDD +15V。 在上升沿峰值之后的很长时间内、HO 上升沿电感纹波显示为 LO 上的二次扰动峰值似乎没有任何阻止。

    当 HO 导通时、次级纹波峰值似乎源自 VDD 10000n 偏置滤波器。 为什么典型应用原理图中没有显示与 SGND 并联的电容器、而不是 COM 并联的电容器?

    UCC 的所有应用似乎都只是忽略了次级 LO 纹波峰值。 PWM 发生器 HI/LI 可能不会产生相同的结果? 否则、LO 饱和(接近100%占空比)会设置 LO 次级扰动的条件、原因是 HO 导通导致 LO 上的 VDD 高频次级纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101、

    感谢您对设计中的 UCC27714的详细关注。  您所描述的一些问题对于功率 MOSFET 特性、电路板布局和运行条件非常具体。 TI 提供了相关指南来帮助您在设计中使用 IC、但考虑 到电源转换器和电机驱动器的各种应用、涵盖 任何特定设计中可能遇到的任何特定详细信息并不实用。

    在 每种特定设计中、SGND 相对于 COM 的电路板布局会有所不同、在某些情况下、如您所述、与 SGND 并联的电容可能是有利的。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     需要注意的一点是、竞争产品 FAD7191驱动器可实现大于100ns 的更高死区值、而不会在 LO 上产生100ns +5V 峰值幻象脉冲。   除了数据表中未讨论 COM 引脚布局外、如果注意到任何一种连接方式或任一驱动器上的 NFET 源的方式、则没有太大差异。    

    MCU 控制 PWM 的事故最近发生 在 UCC 中心阶段、再次击穿损坏 的 UCC、两   个 NFETS 奇数攻击中心驱动器。 引人注目 的竞争 驱动  器可实现320ns 的死区、而不会产生幻象脉冲 LO。 除非   死区设置为<100ns、否则 HI/LI 似乎是 MT 或其他时序问题导致幻象脉冲。 不用说、 不愿意 将死区设置 为小于100ns、但认为 TI 专家已经根据数据表规格对 UCC 时序进行了全面测试。  遗憾的是、UCC 似乎不适合 PWM 频率<20Khz、PWM 信号重叠、HI/LI 不存在时序问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101、

    根据先前的信息、开关节点 dV/dt 似乎可能将能量耦合到 LO 输出中。 不清楚这是低侧 FET 的米勒电荷、开关节点上的其他寄生电容还是可能的接地反弹。

    我在数据表参数比较中注意到的一点是、对于 FAN7191、在绝对最大额定值表中列出了最小脉冲响应80ns、对于 UCC27714、最大脉冲响应为100ns。 UCC27714的典型值将接近40ns。 尽管我记得、所述的 LO 脉冲似乎是感应尖峰、与有源驱动器输出相比;请记住、UCC27714将对驱动器输入上更窄的脉冲做出响应。 驱动器输入端可能会出现电压尖峰或振铃、FAN7191将不会响应、UCC27714将会响应。

    此致、

    Richard Herring