主题中讨论的其他器件:TIDA-00778、 UCC27710
P/N 通道升压的上升时间似乎会导致 LO 侧 NFET 的 Qrr (dv/dt)漏极过大、HO 上升沿时间上的振铃过大。 添加更大的栅极驱动 电阻器值对 缓解 这两个问题几乎没有影响。 一个问题是、TI 为什么制造出 一个具有此类 行为问题的器 件、并建议在电源 MOSFET 和电机驱动器似乎无法在没有停止游戏问题的情况下正常驱动时、这种器件适用于功率 MOSFET 和电机驱动。 TIDA-00778不做工程注释、并使用 SPV 空间矢量调制(正弦 SPRA524)栅极驱动技术来驱动交流电机。 SPV PWM 不那么明显、也不 会直接显示在文本和放大的示波器捕获中。
UCC 是否与功率 MOSFET 兼容、 对于 某些 电机驱动器或 PWM、数据 表标题建议 使用任何电机。 与某些类型的 PWM 电机驱动相结合 似乎远远不能 实现 通过 MOSFET 进行正确驱动。 数据表似乎 应该警告客户 、在各种 PWM 栅极调制下、某些组合并不是没有问题的。
4安培栅极驱动器的竞赛 在本论坛中报告的问题是否相同? 如果是、 请为围绕此问题重复发布帖子而不获得 梯形 PWM 驱动的预期最终结果深表歉意。