This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:在 Buck->Buck-Boost 模式之间转换

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767683/tps63020-transition-between-buck--buck-boost-mode

器件型号:TPS63020

您好专家、

我的客户对 TPS63020、4V->3.3V 条件有疑问。 他们对该电路进行了接通和关断测试、发现 TPS63020将在启用打开时从降压模式更改为降压-升压模式、结果如下所示。 我们想知道 Buck->Buck-Boost 之间的转换机制、以了解它为什么会更改为 Buck-Boost 模式。 您是否愿意在这种情况下提供帮助? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann Lien:

    我将对此进行研究。
    通常当输入电压接近输出电压时、该器件会进入 buckboost 模式。

    这是在 EVM 还是客户电路板上测量的? 您可以分享原理图吗?
    输出电流是多少?
    输入电压为4V、输出设置为3.3V?
    您能否也捕获输入电压?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Jul

    这是在 EVM 还是客户电路板上测量的?   客户电路板
    您可以分享原理图吗?  请参阅随附的文件
    输出电流是多少?  最大 约为500mA
    输入电压为4V、输出设置为3.3V?  是的
    您能否也捕获输入电压?    请参阅随附的文件

    BR

    Ethan

    e2e.ti.com/.../EXTERNAL-BUCK-BOOST.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    感谢您提供更多详细信息。 我可以看到、输入电压降至~3.3V、这会导致 TPS63020进入降压/升压模式。 当输入电压接近输出电压时、始终会发生这种情况。 这是设计中的问题吗?

    根据电感器电流、我看到在初始使能(T2)之后没有(或很少)消耗电流。 在第二个使能端(T3)汲取500mA 电流、这可能会导致输入电压下降。
    请确保输入电压与降压/升压转换器具有非常低的阻抗连接。 如果此压降不可接受、则输入侧具有低 ESR 的较大电容器有助于降低输入压降。

    R8503和 C8507的用途是什么?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    此致、
    密耳