请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 您好专家、
我的客户对 TPS63020、4V->3.3V 条件有疑问。 他们对该电路进行了接通和关断测试、发现 TPS63020将在启用打开时从降压模式更改为降压-升压模式、结果如下所示。 我们想知道 Buck->Buck-Boost 之间的转换机制、以了解它为什么会更改为 Buck-Boost 模式。 您是否愿意在这种情况下提供帮助? 非常感谢!!
此致、
Ann Lien