This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在其中一个设计中使用 TPS63070 IC,用于8V 输出和2A 负载电流。
此设计工作正常 ,但 在打开电源时使用可调节电阻负载检查负载(或)输出电流至600mA 时工作正常,但在打开电源之前将电阻负载降低600mA 以上 后, 打开电源后、电流下降至大约150mA
如果我 在打开电源后连接和调整/改变负载,那么我可以测量高达2A 的电流,而不会出现任何问题 ,您可以确认它是否是启动电流的限制吗? 即使在数据表第21页中,8V o/p 的典型启动电流限制也在750mA 左右, 我尝试在 i/p 和 o/p 之间连接高电容值电容,最高100uf,但没有改进,您是否可以检查并执行必要的操作?
谢谢、
Praveen
手机:9902401702
尊敬的 Julian:
感谢您的回复、在我的设计中、TPS63070的8V 驱动 八个 MMIC 放大器、每个放大器消耗约160mA、 因此 TPS63070 IC 上的总负载电流为 1280mA
为了验证负载电流、纹波电压 和其他参数,我们已连接 了电阻负载,但当负载设置为>600mA 并打开电源时电压会下降
我们在输出端连接了大约100uF 的电容器、我认为通过在输出端连接更多值电容器大约10×100uF 来解决该问题?
你可以评论吗? 我想知道你对这种情况的评价是如何进行的?
谢谢、
Praveen
是的、我们可以实现具有 EN 输入的加载延迟(MMIC 放大器)、请求关闭此线程
谢谢
Praveen