This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767579/tps63070-tps63070

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63060

你(们)好

我在其中一个设计中使用 TPS63070 IC,用于8V 输出和2A 负载电流。

此设计工作正常 ,但   在打开电源时使用可调节电阻负载检查负载(或)输出电流至600mA 时工作正常,但在打开电源之前将电阻负载降低600mA 以上 后, 打开电源后、电流下降至大约150mA

如果我  在打开电源后连接和调整/改变负载,那么我可以测量高达2A 的电流,而不会出现任何问题  ,您可以确认它是否是启动电流的限制吗? 即使在数据表第21页中,8V o/p 的典型启动电流限制也在750mA 左右, 我尝试在 i/p 和 o/p 之间连接高电容值电容,最高100uf,但没有改进,您是否可以检查并执行必要的操作?

谢谢、

Praveen

手机:9902401702

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!
    您已经正确地提到、8V 输出的典型最大启动电流约为700mA 流入电阻负载。
    应用负载是否为电阻负载?
    在应用中是否可以在施加负载之前启动转换器?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    感谢您的回复、在我的设计中、TPS63070的8V 驱动 八个 MMIC 放大器、每个放大器消耗约160mA、 因此  TPS63070 IC 上的总负载电流为 1280mA

    为了验证负载电流、纹波电压 和其他参数,我们已连接 了电阻负载,但当负载设置为>600mA 并打开电源时电压会下降

    我们在输出端连接了大约100uF 的电容器、我认为通过在输出端连接更多值电容器大约10×100uF 来解决该问题?

    你可以评论吗? 我想知道你对这种情况的评价是如何进行的?

    谢谢、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!
    TPS63070会限制启动时的浪涌电流、直到达到输出电压(或电源正常状态为高电平)。 之后、该电流限制被消除。
    您将无法使用更高的输出电容器解决此问题。 您将需要延迟启用输出负载。 有可能吗?
    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    您可以在何处实现延迟? 请告诉我、我可以关闭此主题。
    TPS63060可能是没有启动浪涌电流限制的替代器件。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以实现具有 EN 输入的加载延迟(MMIC 放大器)、请求关闭此线程

    谢谢

    Praveen