主题中讨论的其他器件: TPS63060
你(们)好
我在其中一个设计中使用 TPS63070 IC,用于8V 输出和2A 负载电流。
此设计工作正常 ,但 在打开电源时使用可调节电阻负载检查负载(或)输出电流至600mA 时工作正常,但在打开电源之前将电阻负载降低600mA 以上 后, 打开电源后、电流下降至大约150mA
如果我 在打开电源后连接和调整/改变负载,那么我可以测量高达2A 的电流,而不会出现任何问题 ,您可以确认它是否是启动电流的限制吗? 即使在数据表第21页中,8V o/p 的典型启动电流限制也在750mA 左右, 我尝试在 i/p 和 o/p 之间连接高电容值电容,最高100uf,但没有改进,您是否可以检查并执行必要的操作?
谢谢、
Praveen
手机:9902401702