This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:加电时出错

Guru**** 2391455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767183/bq25121a-error-at-power-up

器件型号:BQ25121A

尊敬的所有人:

我的其中一个 AA 电池在以下条件下使用 BQ25121A

硬件设置

存在 VIN = 5V (外部 P.S)。

2.电路板未连接电池。

2. CD# PIN 由 CPU 驱动为‘0’逻辑。

3. LSCTRL 引脚被驱动至‘0’逻辑。

 

加电时、它们在0x00寄存器中报告了错误:

CPU 通过 I2C 端口与 BQ 通信(VCPU = VSYS = 2.5V–默认 BQ 寄存器值)。

我们通过 I2C 端口执行所有 BQ 寄存器、并接收错误、BQ 寄存器0x00 -位 B7=1、B6=1。

   以下是 BQ 寄存器读取结果:

第3行(见上面)正在读取0x00 BQ 寄存器= 0XC1 - ERROR (位 B7=1、B6=1)。

 

在上电时不初始化 BQ。 它们只是读取寄存器。 遗憾的是、它们无法从该错误中恢复。

 

您能否告知他们如何在加电时重置 BQ 以便从该错误中恢复?

 

是否有任何方法可通过外部 GPIO 引脚复位 BQ 器件?

 

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenico、

    感谢您的寄存器。 这有助于我们更轻松地隔离问题。  

    因此、在您发送的地图上、我正在读取故障、但在下一个寄存器中显示存在 BUVLO 故障、因为不存在电池。  

    现在、该故障不会阻止 BQ25121A 为电源轨加电或通过 I2C 进行通信。 他们注意到的问题是什么? 如果存在蓄电池电压、则该电压应消失。  

    此致、

    Gautham

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的澄清。 由于客户正在最终确定生产测试软件、他需要清除和管理所有可能的错误。

    我了解到错误是由于没有电池。  由于组装限制、电池将在工艺结束时连接到 PCB。

     是否可以使用 5V 的电压分压器在生产测试期间模拟电池是否存在? 您是否发现任何问题? 如果 BQ 尝试为“模拟电池”充电,那么将二极管与5V 串联是好的吗?

    我们非常感谢您的任何建议。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenico、

    如果无法忽略此错误、我建议使用比此更简单的方法。 生产线上的大电容器应该足够好。 大约470uF 左右的电阻器将升高电池电压以忽略此误差。 我可以在实验中验证这一点。  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、
    Thnaks 如有建议、请核实并告知我。 如果电容器的电压超出 VBAT 接受的范围,它们是否需要计划电容器的充电/放电?
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenico、

    应该可以。 电容值不会过高、电压将崩溃。 他们在使用前可能需要测试一个电容、因为他们的系统不同于实验室设置(VBAT 泄漏)。 但是、470uF 是一个很好的起点。

    这是一个图。 这将有助于防止 BUVLO 卡住。

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、
    感谢您的快速回答。

    此致、
    Domenico