尊敬的所有人:
我的其中一个 AA 电池在以下条件下使用 BQ25121A
硬件设置:
存在 VIN = 5V (外部 P.S)。
2.电路板未连接电池。
2. CD# PIN 由 CPU 驱动为‘0’逻辑。
3. LSCTRL 引脚被驱动至‘0’逻辑。
加电时、它们在0x00寄存器中报告了错误:
CPU 通过 I2C 端口与 BQ 通信(VCPU = VSYS = 2.5V–默认 BQ 寄存器值)。
我们通过 I2C 端口执行所有 BQ 寄存器、并接收错误、BQ 寄存器0x00 -位 B7=1、B6=1。
以下是 BQ 寄存器读取结果:
第3行(见上面)正在读取0x00 BQ 寄存器= 0XC1 - ERROR (位 B7=1、B6=1)。
在上电时不初始化 BQ。 它们只是读取寄存器。 遗憾的是、它们无法从该错误中恢复。
您能否告知他们如何在加电时重置 BQ 以便从该错误中恢复?
是否有任何方法可通过外部 GPIO 引脚复位 BQ 器件?
此致、
Domenico