This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS65094:TPS65094如何检查寄存器设置是否正确

Guru**** 2620005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764687/ccs-tps65094-tps65094-how-to-check-register-is-setting-correct

器件型号:TPS65094

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

是否有任何 转储工具 或 Excel 文件来检查"注册到"设置是否正确?

此外、我们还发现寄存器" OFFONSRC UVLO 具有访问权限、如数据表:1所示

我们看到数据表中只有高电平5.2V 不应设置 UVLO、如下图2所示

 我们的客户端硬件设计为15V、如下表所示:3

图表:1.

图表:2.

图表:3.

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

图表:4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    GUI 中的"REPORT"下拉菜单下有一个称为"dump registers"的按钮。 您可以使用此选项将所有当前寄存器值转储到文本文件中。 我附加了一个 Excel 文件、其中包含要比较的所有寄存器值。 未突出显示的选项不需要匹配、因为它们不受 OTP 存储器的支持。

    e2e.ti.com/.../TPS650942-registers.xlsx

    对于 UVLO、只要输入电压降至 UVLO 电平以下、该位就会置位、并保持置位状态、直到主机通过向该位写1将其清零。 如果输入电压当前为15V、但该位已置位、则可能意味着器件上次关断的原因是输入电压损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick


    感谢您的共享文件 、但您有一些不同的设置、我们也转储了如下文件 。   

    我们是第一次使用 TPS65094和 GUI 工具、有一些问题。

    如果 您有任何疑虑、请告知我、您能不能帮助我们检查以下转储文件。

    转储文件:

    e2e.ti.com/.../TPS650942-registers0122-enbik.xlsx


    `s UVLO 行为、GUI 设置可能错误?

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    UVLO 寄存器不是由 GUI 设置的。 GUI 将只读器件上的内容、在器件上设置 UVLO 位并不奇怪。

    至于寄存器不匹配、我对其进行了研究、我的寄存器转储使器件处于测试模式、但我没有意识到这会改变某些寄存器值。 您的值都是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    为什么它处于测试模式?
    如何解决?

    B.R Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    测试模式仅在 TI 内部使用。 Lawrence 的设备不处于测试模式、但我的设备是。