Other Parts Discussed in Thread: TPS65094
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
是否有任何 转储工具 或 Excel 文件来检查"注册到"设置是否正确?
此外、我们还发现寄存器" OFFONSRC UVLO 具有访问权限、如数据表:1所示
我们看到数据表中只有高电平5.2V 不应设置 UVLO、如下图2所示
我们的客户端硬件设计为15V、如下表所示:3
图表:1.
图表:2.
图表:3.
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
图表:4.