请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2553 你好。
在数据表中、有用于计算作为 Rlimit 函数的最小、标称和最大 I limit 的公式。
当我将这些公式用作49.9K 电容器的示例时、我得到的值为:475、525和582mA。
但是、在表7.5电气特性中、有一个不同的值:
请提供建议。
Shlomo Perlstein
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
在数据表中、有用于计算作为 Rlimit 函数的最小、标称和最大 I limit 的公式。
当我将这些公式用作49.9K 电容器的示例时、我得到的值为:475、525和582mA。
但是、在表7.5电气特性中、有一个不同的值:
请提供建议。
Shlomo Perlstein