This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:TPS2553

Guru**** 2610375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762469/tps2553-tps2553

器件型号:TPS2553

你好。

在数据表中、有用于计算作为 Rlimit 函数的最小、标称和最大 I limit 的公式。

当我将这些公式用作49.9K 电容器的示例时、我得到的值为:475、525和582mA

但是、在表7.5电气特性中、有一个不同的值:

请提供建议。

Shlomo Perlstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shlomo Perlstein、

    请使用此公式计算:

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    很抱歉、但我不理解您的答案。
    表7.5中49.9K 的值如下:IMIN=490mA、INom=520ma 和 Imax=550mA (@25度)/
    当我使用公式(您也发送了该公式)时、结果为:IMIN=475mA、Inom=525mA、Imax=582mA。
    我出了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Shlomo Perlstein、

    很抱歉、我误解了您的计算结果是正确的。

    是的、公式正确、但值是理论值。
    表7.5中的参数来自特性数据、它是实际值。

    实际值在理论值的范围内、因此这是有道理的、而且非常好。 这意味着我们的器件的变化小于理论预期。 不用担心。

    如有任何疑问、请随时咨询。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------
    请单击绿色的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。