我很困惑。
我将推出一款采用-4.5V 电源的新设计、该电源是我使用采用反相配置的 LMZ21701直流/直流微型模块从+12V 获得的。 选择-4.5V 是因为它符合 LMZ21701的17V 输入限制、具有半伏裕度。 我已从电路中移除计划负载、并将其替换为250 Ω 接地电阻(消耗18ma)。 我给它加电、一切正常;但是、我让它运行5分钟、输出死了。 输出的接地电阻变为3欧姆以下。 12V 电压来自实验室电源。 我已经复制过几次(更换部件)、检查焊料是否良好等
在我吹出更多部件之前、规格中是否缺少我无法在该配置中使用该模块的内容? 反相配置的17V 限值是否降级?
感谢大家在这里提出的想法/帮助... Tom。