This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:LMZ21701反相配置帮助....

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761536/lmz21701-help-with-lmz21701-inverting-configuration

器件型号:LMZ21701

我很困惑。

我将推出一款采用-4.5V 电源的新设计、该电源是我使用采用反相配置的 LMZ21701直流/直流微型模块从+12V 获得的。  选择-4.5V 是因为它符合 LMZ21701的17V 输入限制、具有半伏裕度。  我已从电路中移除计划负载、并将其替换为250 Ω 接地电阻(消耗18ma)。  我给它加电、一切正常;但是、我让它运行5分钟、输出死了。  输出的接地电阻变为3欧姆以下。  12V 电压来自实验室电源。  我已经复制过几次(更换部件)、检查焊料是否良好等

在我吹出更多部件之前、规格中是否缺少我无法在该配置中使用该模块的内容?  反相配置的17V 限值是否降级?

感谢大家在这里提出的想法/帮助...  Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    查看您的原理图、我建议您在输出端使用肖特基二极管。 您可能会遇到这样的问题:在启动期间、电流将流经旁路电容器从 VIN 流向 nVout 流向 GNDB、这可能会将 VOS 和 SW 拉至 IC 接地以下( 第2.1节)。 这可能会导致内部低侧 FET 和 SW 引脚上的 EOS 损坏、从而有效地将 VOUT 短接至 GND 并导致器件"烧断"。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣。 我一定会尝试。

    您发送的应用手册还指出、从输入到输出、我应该有10uF 的电容、我也将这样做。

    有趣的是、我尝试了另一个实验、在该实验中、我将输入电压减小了12V、达到了10V、但我尚未将器件杀死。 这可能表明我以某种方式达到的17V 限制。 我将尝试您的想法。 谢谢。 Tom。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    阅读应用手册时、只需添加一条注意事项。

    反相降压/升压的输入电压范围小于同一降压转换器的输入电压。 按照应用手册操作、这意味着最大输入电压应为 Vin_max (buck)+ Vout。 在 Vout =-4.5V 的应用中、最大输入电压为17+(-4.5V)、即13.5V。

    如果您的输入电源调节不好、并且您的预期12V 输入尖峰高于13.5V、这也可能超出转换反相降压/升压设计的最大输入电压范围。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。

    我在输入到输出之间安装了一个10uF 电容、并在-Vout (上面原理图中 R168的顶部)到 GND (GND 上的阴极)之间安装了一个肖特基二极管(SS13FL--550mV、1A -我在这里用过的东西)。 我现在可以在不杀死部件的情况下跑很长时间。 但是、二极管变得非常热。 这意味着-Vout 比 GND 高0.55V、以导通二极管并传导电流?

    对此有什么经验? 肖特基二极管的类型在这里是否至关重要? 这取决于我消耗的电流大小(目前、我不会通过-Vout 消耗太多电流)。

    P.S. 我还有一个 RB521S30T1G (500mV、200mA)-一个更好的选择吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您能否探测并向我展示 VIN、VOUT 和 IOUT 的示波器波形? 如果二极管变热、这意味着二极管在负载上经历高电流。 根据您的说明和原理图、我假设您仅加载4.5V/249ohm =~18mA、不应导致二极管发热。 从电阻分压器汲取的电流高于建议的最小分压器电流2uA、因此您应该在该电阻分压器上也保持良好。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现二极管坏了。  它在两个方向上的读数均为138欧姆。  非常奇怪。  我可以计算我曾经杀死二极管的次数。

    但是、更换二极管和部件没有加热。   但是、我再次丢失了直流/直流转换器。  在我连接了我的整个负载电路(仍然只有50mA 左右)后、我的负载是两个线性稳压器、每个稳压器的负载为20mA、静态电流为四路运算放大器、非常小。

    我使用铁氧体磁珠进行连接(请参阅 HI0805R800R-10)。  电流原理图是...

    我想知道这是否是一个坏主意(尽管我已经在其他20个直流/直流应用中做到了)。  但是、当您非常接近17V 限值时、这可能是一个坏主意。  我现在正在运行一个测试、在该测试中我已经移除了铁氧体磁珠。

    示波器迹线。  我拉出了一个旧的100MHz 模拟示波器来查看交流和直流组件(具有和不具有20MHz 滤波)、以查看我可能触发的内容。  这是-4.5V 输出电压信号...

    这是 GND 信号(就在输出电容器上)...

    这里是施加到直流/直流转换器输入端的12V 信号。  (请注意、所有示波器迹线都与全100MHz 带宽、8pF 探针、20mV/DIV 和0.2uS/DIV 进行交流耦合)

    我将在不使用铁氧体磁珠的情况下继续测试。  如果您对此有一些想法、我会很好奇。

    再次感谢您帮助我们了解这一点。  Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀...抱歉、我的12V 和 GND 图片互换了....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    移除铁氧体磁珠后、您是否对测试有任何更新? 观察您的示波器图、可以看到12V 输入电压线路上的尖峰大约为+/- 60mV (假设您说的是12V 和 GND 图片已交换)。 GND 示波器显示基准节点具有大约+/- 20mV 的噪声。 我认为这不足以导致开关转换器出现噪声问题。

    您是否有可以将其连接到并查看其是否仍然正常工作的电子负载?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还不确定我是否解决了这一问题、但如果没有这一问题、我就没有再吹过任何器件、而且我已经跑了好几天了。  在电路板清理过程中、我将在该规格上获得更多的余量。  我相信这是问题所在。  非常感谢您在这方面的帮助。  Tom。