This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:LED 电流输出高于设计值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760679/tps92513-led-current-output-higher-than-designed

器件型号:TPS92513

我们使用 TPS92513芯片设计了降压转换器电路(在原理图下方可找到)。 电路设计用于10.2V 至14.5V 的输入范围以及5.6V 至6.6V 的输出电压和80mA LED 电流输出。 但是、当我们测量输出电流时、它大约为110mA。 输出电压范围在预期范围内。 我们将 Iadj 电压测量为1.74V、Isense 电压测量为0.402V。

在测试过程中、我们意外地发现、当主电源打开时、当我们断开负载并将其重新连接时、输出电流降至80mA。 此时、iadj 电压为1.74V、Isense 电压为0.302V。 但是、当我们为回收利用供电时、输出电流再次为110mA。

请告诉我们可能会出现什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不明白您的电路板为什么这么做。 您是否有多个板可供测试? 您的电源是否稳定且不会下降? 您能否查看一些波形以查看 IC 的工作情况、例如 PH、COMP、UVLO 和 Vin? 您的设计是否具有良好的布局?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我修改了一个 EVM、它从电源正确加电、并且在断开和重新连接 LED 之后也是如此。 检查我上面提到的内容。

    此致、