请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92513 我们使用 TPS92513芯片设计了降压转换器电路(在原理图下方可找到)。 电路设计用于10.2V 至14.5V 的输入范围以及5.6V 至6.6V 的输出电压和80mA LED 电流输出。 但是、当我们测量输出电流时、它大约为110mA。 输出电压范围在预期范围内。 我们将 Iadj 电压测量为1.74V、Isense 电压测量为0.402V。
在测试过程中、我们意外地发现、当主电源打开时、当我们断开负载并将其重新连接时、输出电流降至80mA。 此时、iadj 电压为1.74V、Isense 电压为0.302V。 但是、当我们为回收利用供电时、输出电流再次为110mA。
请告诉我们可能会出现什么问题。