我们遇到了电路板在1.8V 上间歇性地失败 SVID 的情况。 在电路板通过正常时以及电路板通过时捕获的 Fusion 数据
电路板上看到 SVID 显示存在差异。 (有关 Fusion 数据,请参阅随附的文件)。
由于它是同一个电路板、相同的组件、因此电路板在工作台上、并对其施加风扇(无过热、无过流)。 什么
有助于读取不同的值? 请注意、一旦电路板位于 SVID 或工作文件中、Fusion 数据就会可靠、也就是说它不会改变
在“刷新所有参数”后,“轮询状态”会显示相同的值,直到主板关闭。
当电路板重新加电时、它可能正常、或者进入 SVID 状态。
进一步调查发现、Fusion 中显示的显示 SVID 问题的电路板值是出厂默认值。 这意味着
在我看来,设备在加电时无法将值加载到其寄存器中。 劳驾
请给我一些我可以检查的指南、并更正加电时的值负载。
上电时、引脚14 (V3R3)的延时时间要求压摆率大于1.5V/ms。 这意味着它应该达到3.3V
斜升为2.2ms。 正在工作的电路板显示上升速度为770 uec。 有时会发生故障
对于 SVID 问题(VR 输出处于1.7V 的 VBOOT 值)、当我将斜升更改为3msec 时、它始终失败。 我更改它时
返回到770 μ s 左右、然后它开始有时传递(每5次上电)、并在其余时间进入 SVID。 对此有任何输入吗?
谢谢、
我在 Fusion 'all config'中看到的电路板通过和具有 SVID 的电路板之间的区别是:
VOUT_max: 当处于 SVID 中时为3.04V
通过时为1.8V
当处于 SVID 中时、SVID 警报寄存器0x36
0x37
当处于 SVID 中时、VOUT_COMMAND 为1.7V
通过时为1.8V
在 SVID 中、Iout_OC_Fault_limit 67A
通过时为68A
在 SVID 中、Iout_OC WARN_LIMIT 54A
55A
当处于 SVID 中时、Iout_output_current 最大85分钟0.00
通过时最大85分钟10.00
处于 SVID 时、最高温度为144.0、最小值为34:00
通过时、最大值144.0最小值23:00
e2e.ti.com/.../Node2_5F00_brd115_5F00_when_5F00_failingSVID.docx
e2e.ti.com/.../Node2_5F00_brd115_5F00_when_5F00_passingSVID.docxe2e.ti.com/.../Node2_5F00_brd115_5F00_when_5F00_failingSVID.docx