This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53641:Fusion Digital Power Designer

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768819/tps53641-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPS53641

我们遇到了电路板在1.8V 上间歇性地失败 SVID 的情况。 在电路板通过正常时以及电路板通过时捕获的 Fusion 数据

电路板上看到 SVID 显示存在差异。 (有关 Fusion 数据,请参阅随附的文件)。

 

由于它是同一个电路板、相同的组件、因此电路板在工作台上、并对其施加风扇(无过热、无过流)。 什么

有助于读取不同的值? 请注意、一旦电路板位于 SVID 或工作文件中、Fusion 数据就会可靠、也就是说它不会改变

在“刷新所有参数”后,“轮询状态”会显示相同的值,直到主板关闭。

当电路板重新加电时、它可能正常、或者进入 SVID 状态。

进一步调查发现、Fusion 中显示的显示 SVID 问题的电路板值是出厂默认值。 这意味着

在我看来,设备在加电时无法将值加载到其寄存器中。 劳驾

请给我一些我可以检查的指南、并更正加电时的值负载。

上电时、引脚14 (V3R3)的延时时间要求压摆率大于1.5V/ms。 这意味着它应该达到3.3V

斜升为2.2ms。 正在工作的电路板显示上升速度为770 uec。  有时会发生故障

对于 SVID 问题(VR 输出处于1.7V 的 VBOOT 值)、当我将斜升更改为3msec 时、它始终失败。 我更改它时

返回到770 μ s 左右、然后它开始有时传递(每5次上电)、并在其余时间进入 SVID。 对此有任何输入吗?

谢谢、

我在 Fusion 'all config'中看到的电路板通过和具有 SVID 的电路板之间的区别是:

 

VOUT_max:                           当处于 SVID 中时为3.04V

                            通过时为1.8V

 

               当处于 SVID 中时、SVID 警报寄存器0x36

                     0x37     

 

                    当处于 SVID 中时、VOUT_COMMAND 为1.7V

                          通过时为1.8V

 

            在 SVID 中、Iout_OC_Fault_limit 67A

                    通过时为68A       

 

             在 SVID 中、Iout_OC WARN_LIMIT 54A

                    55A       

 

                                   当处于 SVID 中时、Iout_output_current 最大85分钟0.00

                                               通过时最大85分钟10.00

 

                                          处于 SVID 时、最高温度为144.0、最小值为34:00

                                           通过时、最大值144.0最小值23:00

e2e.ti.com/.../Node2_5F00_brd115_5F00_when_5F00_failingSVID.docx

e2e.ti.com/.../Node2_5F00_brd115_5F00_when_5F00_passingSVID.docxe2e.ti.com/.../Node2_5F00_brd115_5F00_when_5F00_failingSVID.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPs53641的设计指南是否介绍了确保用户选择充分锁存到器件中所需的时序和相关信息? 是否有人会解释某些配置不会锁存并显示为默认值可能会出现什么错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    我们会有人来看看。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    谢谢。 由于 VOUT_COMMAND 处于 Vboot 的默认值、很可能是我们没有任何 SVID 问题、但我们不会使用设置的值锁存控制器。 VOUT_MAX 将设置为1.8V、但对于发生故障的电路板、它显示的默认值为3.04 V。
    感谢您的思考和意见。

    谢谢、此致、
    -Jahan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    引脚14 (V3P3)的压摆率大于1.5V/ms 的原因是 SVID 地址自举用途、因此如果您降低压摆率、则会发现 SVID 通信问题、这是正确的。
    此外、对于这些值、例如 SVID 模式下的 VMAX/VOUT 命令更改是正常的、因为 CPU 将通过 SVID 写入这些值。
    IOUT_OC/故障变化是由于电阻器容差(1%或5%)以及 ADC 误差造成的、因此您可能会在每次上电时看到1A 的差异。 请将 Imax 设置为 Imax+1A、以防止 CPU 由于 CPU 所需的 ICC_MAX 不足而上电。

    谢谢
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个相关问题。 用户如何向 TPS53641提供 VOUT_COMMAND 值。 在故障电路板中、我看到 VOUT _COMMAD 值(寄存器0x21)的值等于 VBOOT (1.7V)、但在通过电路板中、它具有正确的1.8V 预期值。 加电时、TPS53641可通过连接到其输入引脚的组件设置的值进行所有设置。 哪个选项提供 VOUT_COMMAND?

    谢谢、

    -Jahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    上电时、VOUT_COMMAND 将为 VBOOT、如果选择了"SVID 控制 Vout "、VOUT_COMMAND 将为 CPU 接收到的数字。

    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chasel Chan、

    谢谢、在我将问题发布到 VOUT_COMMAND 后、我刚刚看到了您的帖子。 如果我理解您的评论、则设置为3.040V (寄存器0x24、值0x00ff)的 VOUT_MAX 和 VOUT_COMMAD (寄存器0x21、VBOOT 值)由 CPU 设置。 这些 VOUT_MAX 和 VOUT_COMMAND 值是默认值。 在什么情况下、CPU 将写入这些值、而不是预期值1.8V。

    再次感谢、

    -Jahan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、
    VOUT_MAX 将因 CPU SKU 而异、3.04V VOUT_MAX 是 TPS53641的默认值。

    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chasel、

    感谢您的回答。 我的问题不是值、而是 CPU 写入不同值的条件、而是
    预期值(被动电路板为1.8V)。 提出要求的原因如下:
    由于对于发生故障的电路板、VOUT_MAX 是默认值、VOUT_COMMAND 也是默认值(VBOOT)、是否可以是该 CPU
    没有
    获得更新值的机会、因此控制器仅使用默认值。

    2.如果有什么原因表明 CPU 写入了这些值而不是? 任何可以帮助我弄清原因的建议
    这是吗?

    我正在尝试根据您的建议计算将 hte IMAX 值增加1或2A 所需的电压值。

    再次感谢、

    -Jahan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chasel、

    另一个供您考虑和响应的输入是、我们的电路板在某些时候是正常工作的电路板、有时会出现故障。
    唯一的故障是、对于1.8V、它显示1.7V (VBOOT)。 在工作台上可以看到该行为(无热量或过流)。 这些板通过3次10次测试、其余板失败。

    感谢您的投入。

    谢谢、

    -Jahan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    请在此处查找我的评论。

    由于对于发生故障的电路板、VOUT_MAX 是默认值、VOUT_COMMAND 也是默认值(VBOOT)、是否可以是该 CPU
    没有
    获得更新值的机会、因此控制器仅使用默认值。

    -在 SVID 故障电路板中、由于3P3的压摆率较低、SVID 地址设置可能无法正确检测到、如果 SVID 地址不正确、CPU 无法通过 SVID 更改 VOUT_MAX 和 VOUT_COMMAND。

    2.如果有什么原因表明 CPU 写入了这些值而不是? 任何可以帮助我弄清原因的建议
    这是吗?

    -请确保3P3压摆率>1.5V/ms。

    另一个供您考虑和响应的输入是、我们的电路板在某些时候是正常工作的电路板、有时会出现故障。
    唯一的故障是、对于1.8V、它显示1.7V (VBOOT)。 在工作台上可以看到该行为(无热量或过流)。 这些板通过3次10次测试、其余板失败。

    -请确保3P3压摆率>1.5V/ms。

    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chasel、

    谢谢、似乎所有的转换速率都降至3P3V。 让我与大家分享一下观察结果。 我在控制器的引脚14 (3P3V)处测量了压摆率。
    P3V3在3.3ms 内从0.0V 变为0.7V、并在该级别等待230ms、然后在720usec 的情况下从0.7更改为3.28V。 我是
    调查此处的问题是什么、并报告原因和解决方案。

    谢谢、

    -Jahan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chasel、

    我已验证先前的测量结果不准确。 我验证了正确的测量结果、显示引脚14 (V3P3)处的0V 至3.26伏电压斜升延迟为840 μ s。 这与预期的1.5msec/伏不匹配、后者需要2.14msec 的最小斜坡延迟。 我已经看到参考原理图建议、显示了 R = 2 Ω、C = 1uF 的推荐 RC 值。 这是该原理图中使用的、不提供所需的时序。 请告诉我从哪里可以获得显示建议的正确组件的 TI 参考设计。

    谢谢、

    -Jahan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chasel、

    如果您可以告诉我 TPS53641的建议原理图、引脚14 (P3v3)的 R 和 C 值与不同
    R=2 Ω、C=1uF。 3.3V 的1.5msec/1伏要求表明斜升延迟为2.14msec。 使用1uF 电容器时、需要一个
    电阻器是 k 欧姆值、而不仅仅是2欧姆。 请验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    2欧姆、1uF RC 电路仅延迟耦合微秒。 因此、请检查3.3V 电源。 除2欧姆/1uF 之外、没有其他参考原理图。

    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chasel、

    感谢您的输入。 如前所述、我们有多个板、TPS53641控制的1.8V 电压会间歇性工作。 有时输出为1.8V、有时输出为1.7V (VBOOT)。 引脚14 (p3v3)斜坡延迟是所有功能板、这些板大约为720uSec。 根据建议,II 已确定

    斜升延迟约为2.2ms (1.5V/1ms)。 当我执行 htat 时、电路板会持续发生故障。 当我改回推荐的 R (2.2欧姆)和 C (1uF) RC 时、结果就会出现

    有时会通过、有时会失败。

    我注意到该控制器的 SVID 地址为0000、该地址到 GND 的电阻器为20K (1%)。 数据表要求20K 或更低。 因此、我将电阻器更改为 16.2K、以确保地址不会出错。  

    您能否在建议的原理图中检查此斜升值(R 和 C)? 我所拥有的建议原理图、所有工作板都具有 R= 2.2欧姆和 C= 1uF 的电阻。

    我确信该地址现在是正确的、不可能被误解为0000以外的任何内容。

    其他问题可能会导致设置默认值而不是预期设置。

    谢谢、

    -Jahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    1.2ms 不是最小延迟要求、这意味着控制器需要在2.2ms 内获得3.3V 电压、因此3.3V 压摆率需要高于1.5V/ms
    2.您在之前的注释中提到了 P3V3的行为、情况是否仍然如此? 请尝试在2.2ms 内将3.3V 从0V 更改为3.3V。
    ' P3V3在3.3ms 内从0.0V 变为0.7V、并在该级别等待230ms、然后在720usec 的情况下从0.7更改为3.28V。'

    谢谢
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chasel、

    让我快速回顾一下状态、感谢您单独回答每个项目、以便我们能够跟踪对每个问题的相应回答。

    3.3度量0.7,然后到3.3是一个错误,很快得到纠正,我在下面的答复中提到了这一点。 我们具有3.3V 至引脚14的良好压摆率。 它在720usec 范围内达到3.3V、     在2.2ms 内、我看到锁定了预期参数。 因此、您的确认确认是可以的。

    2. 1.8V 控制器的 SVID 地址是0000。 我已经确保器件的 ADDR 引脚和 GND 之间的电阻器是16.2K (地址0000的每个间隔应小于20K)。 因此、CPU 应看到正确 的器件、但 Fusion 的"所有配置"表显示"VOUT_MAX"为3.04V (器件默认值)、"VOUT_COMAND"为1.7V (VBOOT 的默认值)。 这意味着 CPU 不与控制器通信。 请告诉我、是否存在其他条件、这些值可以是默认值。

    在我们的每个板中、我们都有3个这样的控制器。 一个用于1.05V、一个用于1.2V、最后一个用于1.8V。 这三个电压应依次为1.05V、1.2V 和1.8V。 1.05V 正常。 在调查电路板因 CPU 未写入1.8V 控制器而出现故障时、我注意到1.2V 控制器显示电流为0.00、"VOUT_MAX"为1.520V、"VOUT_COMMAN"为1.2V (VBOOT 值)。 这意味着1.2V 控制器也没有响应。 您能否解释一下为什么 VOUT_MAX 显示为1.5V 20V 而不是默认值3.04V? 。 同一电路板有时工作正常、有时会发生故障、因此无法来自设置值。

    谢谢、

    -Jahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    请查找我的意见。

    3.3度量0.7,然后到3.3是一个错误,很快得到纠正,我在下面的答复中提到了这一点。 我们具有3.3V 至引脚14的良好压摆率。 它在720usec 范围内达到3.3V、 在2.2ms 内、我看到锁定了预期参数。 因此、您的确认确认是可以的。

    感谢您的澄清。

    2. 1.8V 控制器的 SVID 地址是0000。 我已经确保器件的 ADDR 引脚和 GND 之间的电阻器是16.2K (地址0000的每个间隔应小于20K)。 因此、CPU 应看到正确的器件、但 Fusion 的"所有配置"表显示"VOUT_MAX"为3.04V (器件默认值)、"VOUT_COMAND"为1.7V (VBOOT 的默认值)。 这意味着 CPU 不与控制器通信。 请告诉我、是否存在其他条件、这些值可以是默认值。

    -否、16.2k 电阻应获得'641的00h SVID 地址。

    在我们的每个板中、我们都有3个这样的控制器。 一个用于1.05V、一个用于1.2V、最后一个用于1.8V。 这三个电压应依次为1.05V、1.2V 和1.8V。 1.05V 正常。 在调查电路板因 CPU 未写入1.8V 控制器而出现故障时、我注意到1.2V 控制器显示电流为0.00、"VOUT_MAX"为1.520V、"VOUT_COMMAN"为1.2V (VBOOT 值)。 这意味着1.2V 控制器也没有响应。 您能否解释一下为什么 VOUT_MAX 显示为1.5V 20V 而不是默认值3.04V? 。 同一电路板有时工作正常、有时会发生故障、因此无法来自设置值。

    默认 VOUT_MAX 为 FFh、相对于 VID 表、我相信您的 DDR 设置为5mV DAC、即 VR12.0 (5mV)、最大 VID 为1.52V、这就是您在1.2V 电压轨中找到1.52V 的原因。

    如果在要求范围内确认了3V3压摆率、请检查以下各项。

    1. SVID 上拉端接是否组装良好并遵循菊花链路由? 请检查 PDG 以了解更多信息。
    2. SVID 布线是否遵循 PDG 以避免穿过高噪声开关区域并将 DIO 置于 CLK 和 ALERT#之间?
    主板是否通过英特尔测试计划? 如果这与地址问题无关、则可能是由于信号完整性不佳导致的 SVID 通信错误。

    谢谢
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chasel、

    感谢您对我的油炸玉米饼做出的友好回应。

    我正在研究 SVID 信号的信号完整性、您的建议也证实了这一点。 关于您的回答、我有两个问题。

    1. 您是否愿意解释您对 SVID 地址0000的电阻器16.2K 的响应。 您提到它"应该获得00h SVID 地址'641"。  我不明白641来自哪里。 请详细解释一下。 我想确保我正在执行正确的值。

    我理解并使用 VID 表验证、1.2V 时的默认值是1.52V、这是基于5mV DAC 的 DDR 的正确值。 3.04的值来自什么? 我们使用的是 VR12.5、1.8V 的值显示为3.04、即内核电压 VCCIN。

    再次感谢、  

    -Jahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、

    1.'641 = TPS53641。 )
    3.04V 是10mV VID 中的最大电压。

    谢谢
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chasel、

    感谢您的回答。 我验证了从信号完整性的角度到 TPS53641的所有 SVID 接口(Alert#、Clk、Data)都是良好的、CPU 应该能够与控制器通信。 通过仔细查看 TPS53641的融合数据(All Config)可以看出1.2V 电压下的电流使用情况
    为0.00A。 根据英特尔的说法,如果不满足 SKU 的 ICCmax 要求,CPU 将退出。 问题是、如果启用了控制器、那么在什么条件下、控制器是否会读取0.00A 的电流、知道 VR 设置为 VBOOT 为1.2、VOUT_COMMAND 为1.2V。 请注意、我们确实看到 VR 输出端为1.2V。
    我应该观察哪些信号以确保 VR 使用 Current 进行响应。
    这就是 Fusion 的所有配置报告的"开/关配置"下的内容:
    ON-OFF_CONFIG 代码= 0x02、值= 0x17
    操作 代码= 0x01、值= 0x00
    Read_In 代码= 0x89、值= 0.00A
    READ_IOUT 代码= 0x8C、值= 0.00A
    Read_PIN 代码= 0x97、值= 0.00W
    READ_POUT 代码= 0x96、值= 0.00W
    READ_VIN 代码= 0x88、值= 11.909V
    READ_VOUT 代码= 0x68、值= 1.19V

    谢谢、

    -Jahan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、
    您是否有机会使用英特尔 VRTT 验证 SVID 通信? 最好使用 VRTT 来仔细检查 SVID 通信。 我们通常会在静态选项卡上启用数字 IMON 读取、并使读取频率达到最大值。

    您可以看到 READ_IOUT (0x8C)与 SVID IMON 报告相同。
    谢谢
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chasel、

    我无法访问 VRTT、我需要使用我现在拥有的(示波器、逻辑分析仪)解决这个问题。 我简要看了 YouTube 上的演示、似乎我需要使用 VRTT 的工具。 请您对您的评论进行更详细的描述、因为我不理解您对"在静态条件下启用数字 IMON 读取"选项卡的评论、并使读取频率达到最大值。
    这里的意图是什么。 我如何了解 VR 为何不产生任何电流、但电压正确。 原因是什么。 请客气
    解释。

    谢谢、

    -Jahan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahan、

    没有负载或轻负载的情况下、可能会出现 READ_IOUT 为0A、因为 CSP 中可能有负电压、这是正常现象。

    下面是我所说内容的快照。

    我们进行了大量讨论、如果您可以确保 TPS53641在每次上电时能够锁存正确的 VR 地址(00h)、那么您需要检查 SVID 协议是否始终正常工作。 如果您没有 VRTT、则需要通过示波器或解码器对信号进行解码。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chasel、

    我们已验证 ICCMAX 是导致 SVID 转寄失败的寄存器。 您是否愿意提供指导线、以了解如何验证我提供的 ICC 最大电压是否正确。 同一电路板有时会通过、有时会发生故障。 您能不能描述一下我如何验证 F-IMAZAT 的电压与预期电流。 我也不清楚 IMON 的功能。 F-IMAX 和 IMON 之间的相关性是多少?

    在我们的设计中、Imax = 55、Iout OC 警告限制= 55.0A、Iout OC 故障限制= 68A。 是否正确设置 Imax 并警告值相同?

    为了检查 ICC-MAX、CPU 是否读取 IOUT_OC-FAULT_RESPONSE (0x47)与 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (0x46)?

    当它通过 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 时、寄存器0x46显示为68A 或0x0044

    当它发生故障时、对于寄存器0x46、IOUT_OC_FAULT_LIMUT 显示为.67A 或0x0043。

    当它通过时、对于寄存器0x4A、OUT_OC_WARN_LIMIT 为55A 或0x0037

    当它发生故障时、寄存器0x4A 的 OUT_OC_WARN_LIMIT 为54A 或0x0036

    谢谢、

    -Jahan

    感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahan、

    很好地知道问题已确定。 请按项目查看我的输入项目。

    我们已验证 ICCMAX 是导致 SVID 转寄失败的寄存器。 您是否愿意提供指导线、以了解如何验证我提供的 ICC 最大电压是否正确。 同一电路板有时会通过、有时会发生故障。 您能不能描述一下我如何验证 F-IMAZAT 的电压与预期电流。 我也不清楚 IMON 的功能。 F-IMAX 和 IMON 之间的相关性是多少?

    请设置所需的 Imax = Imax +1、这意味着、如果 CPU 需要55A、请将 Imax 设置为56A、以涵盖外部电阻器的容差和 TPS53641 ADC 误差。(F-Imax 引脚上的两个电阻器也会产生容差)

    在我们的设计中、Imax = 55、Iout OC 警告限制= 55.0A、Iout OC 故障限制= 68A。 是否正确设置 Imax 并警告值相同?

    如果 IOUT 跨越 WARN 值、则不会关断 VOUT、而是仅发出 PMB_ALT#、这是 TPS53641的默认行为。 可以保持相同。

    为了检查 ICC-MAX、CPU 是否读取 IOUT_OC-FAULT_RESPONSE (0x47)与 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (0x46)?

    我不认为是这样、CPU 只检查21h (ICCMAX)以确保 VR 具有支持它的能力。

    当它通过 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 时、寄存器0x46显示为68A 或0x0044

    当它发生故障时、对于寄存器0x46、IOUT_OC_FAULT_LIMUT 显示为.67A 或0x0043。

    当它通过时、对于寄存器0x4A、OUT_OC_WARN_LIMIT 为55A 或0x0037

    当它发生故障时、寄存器0x4A 的 OUT_OC_WARN_LIMIT 为54A 或0x0036

    已理解、这与您描述的问题相匹配。

    谢谢

    Chasel