This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:OUT 引脚灌电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774530/lm5060-q1-out-pin-sink-current

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的先生。

我的客户遇到 RMA 问题。

我尝试使用 TINA-TI 仿真模型来澄清原因。

我对评估有几个问题。

请提供您的建议。

输出引脚灌电流。

   我可以在 OUT 引脚上看到灌电流、 2.2mA@EN =低电平、80mA@OVP 故障。

  内部电流源似乎从 OUT 引脚拉取电流。

  这是正常行为吗?

每个引脚上的最大灌电流/拉电流。

 数据表中定义了每个引脚的电压稳健性。

 是否可以定义每个引脚上的最大灌电流/拉电流?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、

    1.在 OVP 故障期间通过 OUT 引脚放电是正常的器件行为

    我们只有灌电流的典型值。

    请告诉我您在输出端具有多少电容。 您的最终应用用例是什么?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh-San。  

    非常感谢您的回复。  

    应用是 DCDC 转换器。 LM5060-Q1用作旁路开关  

    从交流发电机到蓄电池。  

    我不确定客户侧的输出端有多少电容器。  

    100nF 位于参考仿真模型上。  

    1.您的意思是 LM5060-Q1是否需要100nF 的大电容器?  

    2.典型值正常。 是否可以让我知道每个引脚上的值?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    1.对 LM5060-Q1输出端的电容量没有限制。 即使输出端没有电容器、该器件也能正常工作。

    2.在正常关断条件下、OUT 引脚的灌电流典型值为2.2mA、在故障事件期间为80mA。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh-San。  

    非常感谢您提供的信息。  

    关于灌电流、在 OVP 故障下且 EN =低电平、2.2mA + 80mA = 82.2mA

    输出引脚上的总灌电流。  

    对吧?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    正确。 当这两个事件都发生时(OVP 故障& EN =低电平)、OUT 引脚上的灌电流将为82.2mA。

    此致、
    Rakesh