请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 大家好、TI 员工
我的客户正在使用 BQ24040。 他们以前的做法是使用4.5k 电阻器连接 TS 引脚、以便将芯片置于热工作模式并使用4.06v 电池充电。
现在他们正在更改版本、他们希望使用 MCU IO 直接控制 TS、但 IO 电压将达到相对较高的4.5V、IO 可以输出10mA 驱动电流、TS 引脚是否能够承受电流和电压以正常工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.