This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:TS 是否可直接连接至4.5V 的高电压

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772106/bq24040-can-ts-be-directly-connected-to-high-voltage-of-4-5v

器件型号:BQ24040

大家好、TI 员工

我的客户正在使用 BQ24040。 他们以前的做法是使用4.5k 电阻器连接 TS 引脚、以便将芯片置于热工作模式并使用4.06v 电池充电。

现在他们正在更改版本、他们希望使用 MCU IO 直接控制 TS、但 IO 电压将达到相对较高的4.5V、IO 可以输出10mA 驱动电流、TS 引脚是否能够承受电流和电压以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TS 引脚是电流源驱动器、因此我认为不适合直接连接此引脚中的另一个电源。

    只需考虑一下、您可以在 TS 引脚和 MCU I/O 引脚之间添加电阻分压器来进行分压。

    谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、芯片 TS 引脚内的比较器将损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、绝对最大额定值 TS 引脚可以处理7V 电压、而不会出现任何问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢