This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:使用 bqStudio 的学习周期是否与 Web GPCRA0工具相同?

Guru**** 2383230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRA0, GPCRB, BQ40Z50-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773645/bq40z50-r2-do-learning-cycle-use-bqstudio-is-same-to-web-gpcra0-tools

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCRA0GPCRBbq27541

您好电池:

     我对 学习周期的理解:

     我的学习周期是获取 chemid 使用日志文件  ,然后更新 chemid, 然后在室温下使用 bqstudio, 进行充电--Rex--discharge -- Rex ,查看 updateState 直到 Ra 表更新 updateState =0e, 因此我没有存储日志文件 ,也没有使用 GPCpackager Send file to web 工具更新 RA 表,   

     1.我的问题是“学习周期是否直接使用 bqstudio”  与 Web GPCRA0工具具有相同的结果?   我认为使用 bqstudio 更新 RA 比 GPCRA0工具非常方便。

     2.如果我想优化低温性能, 我必须  放弃 “学习周期是否直接使用 bqstudio” 方法, 然后将日志文件存储在家中,并 将 GPCRB 工具置于低温下?  

GPCRB 工具还必须输入 HOME_temp_log_file ,仅根据  “直接使用 bqstudio 进行学习周期”输入 low_temp_log_file 是无法 获取输出“chemid12”文件?的

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPCRA0工具用于针对室温进行优化。 您仍然需要进行化学 ID 匹配、然后找出化学 ID 是什么。 通常、客户一旦找到匹配项、就会运行学习周期。 要进一步优化、您可以使用 GPCRA0工具。

    为了实现低温性能、您还需要使用 GPCRB 工具、因为这会略微更改化学 ID 参数以适应低温。 此更改不会在仅更改 Qmax 和 Ra 值的学习周期中完成。

    因此、由于这些过程不同、您不能将学习周期日志用于其他优化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好电池:

           

    GPCRA0 说明:

    虽然通过执行传统优化周期、监测计可以自动学习 Ra 和 Qmax 参数、 但 GPCRA0还允许获取不会在单节(手持式)监测计中更新的热模型参数、这有助于提高高速率测试精度。  

    首先感谢您的回复!

    现在,我已经了解了 GPCRB 工具的功能,我已经确定了上述步骤称为  “通过执行传统优化周期自动测量仪表”。

    GPCRA0工具的不同之处在于,, 相同的是更新 Ra 表和 Qmax,  GPCRA0计算和输出  热系数也不同。  

    1.我想知道哪个 DataFlash 参数 的热系数 对?的影响

      我发现这个参数,  这是室温 热系数,右?--- AHA! "监测计通过执行传统优化周期自动运行"未更新此,正确?

       1.1 GPCRA0工具是否会略微更改 Ra 表以适应家庭温度?

    电量监测 状态 t RISE 31. 数字
    电量监测 状态 t 时间常数 318 数字

    2.什么是 单节电池(手持式)测量仪表?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、GPCRA0会更改系数以针对室温进行优化。
    单节电池监测计是仅能处理1节电池的监测计、例如 bq27541。 bq40z50-R2是一款可处理1-4节电池的多节电池电量监测计。