Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRA0, GPCRB, BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCRA0、 GPCRB、 bq27541、
您好电池:
我对 学习周期的理解:
我的学习周期是获取 chemid 使用日志文件 ,然后更新 chemid, 然后在室温下使用 bqstudio, 进行充电--Rex--discharge -- Rex ,查看 updateState 直到 Ra 表更新 updateState =0e, 因此我没有存储日志文件 ,也没有使用 GPCpackager Send file to web 工具更新 RA 表,
1.我的问题是“学习周期是否直接使用 bqstudio” 与 Web GPCRA0工具具有相同的结果? 我认为使用 bqstudio 更新 RA 比 GPCRA0工具非常方便。
2.如果我想优化低温性能, 我必须 放弃 “学习周期是否直接使用 bqstudio” 方法, 然后将日志文件存储在家中,并 将 GPCRB 工具置于低温下?
GPCRB 工具还必须输入 HOME_temp_log_file ,仅根据 “直接使用 bqstudio 进行学习周期”输入 low_temp_log_file 是无法 获取输出“chemid12”文件?的
谢谢!