This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:如何在 BQ2000充电 IC 上禁用涓流充电?

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770894/bq2000-how-to-disable-trickle-charge-on-bq2000-charging-ic

器件型号:BQ2000

您好,如何操作?

这是 VTech 的一名工程师。 我们将使用具有1A 充电电流的 BQ2000SN-B5TR 充电 IC 为镍氢7.2V 4000mAh 可充电电池充电。 为了满足 CEC 和 DoE USA 节能型批准要求、我们希望禁用充电后滴充电以节省充电能量。

但是、通过对 CMTO 使用0.047uF 和对 rmto 使用180k 设置5.3小时的最长充电时间、将 CMTO 电容值更改为小于0.07uF 后、在快速充电后电池达到满电平时、涓流充电仍会频繁激活。

请告诉我们如何更改电路值以获得以下结果吗?

-电池连接到充电电路的输出端。
-为充电电路提供直流电源。
-充电 IC 通过快速充电开始充电。
-电池充满电,温度升高。
-充电 IC 检测电压和温度上升,然后停止所有充电。
-充电 IC 会在重新连接电池或重置直流电源之前停止所有充电。

谢谢!

此致、
Fai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fai、

    如数据表(您提供的图像)中所述、为了禁用自上而下的闭合、电容值应小于0.07μF μ F。 请记住、涓流充电(快速充电后)不是可选的、因为 BQ2000设计为始终保持涓流维护充电、以使镍包装充满电。
    此外、当 R_MTO 值接近150kΩ Ω 时、很难判断充电器处于哪个状态(充电完成或涓流充电)。

    -要在快速充电中实现电池充电、请确保 BAT 和 TS 引脚上的电压处于正确的范围内:V_LBAT < VBAT < V_MCV 且 V_HTF < VTS < VLTF。

    数据表中的表3还提供了各种温度监测条件。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    感谢您的回复、并注意到 BQ2000上的涓流充电无法禁用。 然后、我将在 MCU 中放置一个5小时的超时计时器、以关闭 BQ2000以停止充电。

    从所附的图中可以安全地通过短路 D6 5.6V 齐纳二极管和由 MCU 控制的 NPN 晶体管关闭 BQ2000电源吗?

    此致、

    Fai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天可以给我回信吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fai、

    是的;这应该是关闭充电器的安全方法。

    此致、
    Alejandro