您好,如何操作?
这是 VTech 的一名工程师。 我们将使用具有1A 充电电流的 BQ2000SN-B5TR 充电 IC 为镍氢7.2V 4000mAh 可充电电池充电。 为了满足 CEC 和 DoE USA 节能型批准要求、我们希望禁用充电后滴充电以节省充电能量。
但是、通过对 CMTO 使用0.047uF 和对 rmto 使用180k 设置5.3小时的最长充电时间、将 CMTO 电容值更改为小于0.07uF 后、在快速充电后电池达到满电平时、涓流充电仍会频繁激活。
请告诉我们如何更改电路值以获得以下结果吗?
-电池连接到充电电路的输出端。
-为充电电路提供直流电源。
-充电 IC 通过快速充电开始充电。
-电池充满电,温度升高。
-充电 IC 检测电压和温度上升,然后停止所有充电。
-充电 IC 会在重新连接电池或重置直流电源之前停止所有充电。
谢谢!
此致、
Fai。