This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:当次级负载达到6W 时、控制器会损坏

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TL432, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805717/tps23751-the-controller-get-damaged-when-the-secondary-load-reaches-6w

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: TL432TLV431

尊敬的团队:

我在我的设计中使用 TPS23751。 该设计类似于 PMP111254

在次级负载达到6W 之前、一切都很正常。 当它达到6W 时、控制器 VDD 和 VSS 引脚会短路、有时会使初级 FET 裸片。

我多次查看原理图、发现了一些问题(我使用 TLV431而不是 TL432、软启动电容器处于错误的位置)。 在我纠正这些问题后、结果是相同的。

我临时连接了一个750k 前馈电阻器、但它未解决问题。

我用的是 WE 7491195112而不是 Colicraft POE300F-12L、但它没有解决问题。

您可以在下面找到原理图。

如果您有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jozsef、

    查看原理图、我在偏置二极管上看不到串联电阻器。 此外、反馈补偿看起来不正确。 需要有一个与 C1014并联的串联电阻器和电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    感谢你的答复。 我将尝试它、我将返回结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    我将串联电阻器放置在偏置二极管上、将 paralel R 和 C 放置在 C1014上。 结果是一样的...还有其他想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎我发现了主要问题。 Vdd 和 VSS 之间连接了输入电容器、但 I 出现故障。 我的 PSE 没有发生故障、因为我在其上强制输出进入电流限制模式。

    在我更正了此问题后、连接了 Vdd 和 GND (RTN)之间的输入电容器、我已达到所需的14W 输出功率。 我将负载增加至24W 而不会造成损坏。

    这是一款出色的器件、就像任何其他 TI 器件一样。

    谢谢你。