Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TL432, TLV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23751 主题中讨论的其他器件: TL432、 TLV431
尊敬的团队:
我在我的设计中使用 TPS23751。 该设计类似于 PMP111254。
在次级负载达到6W 之前、一切都很正常。 当它达到6W 时、控制器 VDD 和 VSS 引脚会短路、有时会使初级 FET 裸片。
我多次查看原理图、发现了一些问题(我使用 TLV431而不是 TL432、软启动电容器处于错误的位置)。 在我纠正这些问题后、结果是相同的。
我临时连接了一个750k 前馈电阻器、但它未解决问题。
我用的是 WE 7491195112而不是 Colicraft POE300F-12L、但它没有解决问题。
您可以在下面找到原理图。
如果您有任何想法、请告诉我。