请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61322 大家好!
我的客户使用 TPS613222ADBVR 升压器件进行设计。
他发现在空载条件下、输出电压为5V。 但在100mA 下、负载输出电压为4.9V。 我们知道该值在3%范围内、但我们可以使用原理图来增强负载调节能力吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我的客户使用 TPS613222ADBVR 升压器件进行设计。
他发现在空载条件下、输出电压为5V。 但在100mA 下、负载输出电压为4.9V。 我们知道该值在3%范围内、但我们可以使用原理图来增强负载调节能力吗?