This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:负载调节

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803889/tps61322-load-regulation

器件型号:TPS61322

大家好!

我的客户使用 TPS613222ADBVR 升压器件进行设计。

他发现在空载条件下、输出电压为5V。 但在100mA 下、负载输出电压为4.9V。 我们知道该值在3%范围内、但我们可以使用原理图来增强负载调节能力吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vsevolod:
    输入电压是多少?
    您是否可以通过线圈更好地捕获 Vout、SW、Vin (C106)的波形。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    这是 SW 节点:

    输入电压:(4V 锂聚合物电池)

    输出电压:

    不幸的是、我们没有线圈波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vsevolod:
    我只能看到5.0V 的输出电压。 是否加载了?

    并且 SW 引脚存在噪声。 布局需要修改、可能需要与 Snuber 一起修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vsevolod:
    数据表中有一个"负载调节"图6。 它基于我们实验室中的基准测试。

    如何首先移除二极管和缓冲器以查看变化。 然后修改了参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、
    客户是问题的根源。 问题出在输出 PCB 布线较薄。

    感谢您的支持!