This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:芯片在启动时的时间达到50%

Guru**** 2526090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799286/tps65133-chip-explodes-50-of-the-time-on-start-up

器件型号:TPS65133

我的客户在其当前设计中使用此芯片、对其当前产品进行了两次迭代。 第一个迭代涉及大量25个 PCA、其中 TPS65133DPDR 正常工作、没有任何问题。 该产品的第二次迭代涉及大量8个 PCA、其中4个 TPS65133DPDR 出现故障(2个在初始上电时立即发生、2个在下电上电)、另外4个正常工作。 发生故障时、芯片开始冒烟、在一种情况下、输入线上的铁氧体磁珠会爆炸。 PCA 的第二次迭代与工作的第一次迭代发生了非常细微的变化、但与此芯片没有直接关系。 在取下损坏的 TPS65133DDVR 后、我们注意到其散热焊盘上几乎没有热膏。 然后、我们更换了器件、添加了适当数量的热膏、到目前为止、新芯片工作正常。

我们的直觉表明这只是一个组装问题。 这是因为我们在散热焊盘上看到的焊锡膏量很小、并且添加一个具有更多焊锡膏的新芯片可以解决这些问题。 尽管我们认为这个问题可能会得到解决、但这个 IC 正在进入3类医疗设备、当我们订购一批用于测试的新电路板时、我们希望绝对确保问题不会再次出现。 我们的样片尺寸也只有8块电路板、这不足以让我放心地得出结论。

你们之前是否看到过这种芯片的问题? 如果散热焊盘与接地接触不正确、这些症状是否合理? 我可以为您提供有关此芯片的原理图和布局的隔离图片。 本来可以更好地放置电容器、但我认为这还不足以使芯片发生故障。

 

感谢您能给我的任何反馈。

 

谢谢、

Nick 很无聊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年9月5日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我们不知道您所描述的问题、即电流消耗和发热过大、组件开始损坏的程度。 根据您的描述、它似乎与电路板组装问题相关、因此我将重点介绍如何纠正组装问题。 我们有许多客户在高产量应用中使用此器件、而不会出现任何问题。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特

    感谢您的回答。 如果散热焊盘未正确接地、是否会出现我们看到的问题? 您能否查看我们的芯片布局和原理图、看看我们是否犯了一个简单的错误?

    谢谢、

    Nick 很无聊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    如果散热焊盘连接开路、我不会期望电流过大。 从您的描述中、它听起来像是一个简短的地方、可能会导致过多的电流消耗。
    我很乐意查看您的原理图/布局、以了解其中的一切是否正常。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以直接向您发送电子邮件吗? 或者、我应该在这里发布它们吗?

    谢谢、
    Nick 很无聊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helllo、
    如果非机密信息、您可以在该论坛上发布电路 TPS65133部分的原理图。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特

    我真的不希望发布客户设计的图片。 我可以直接通过电子邮件将其发送给您吗? 我仍将发送芯片的隔离图像。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    请将您的电子邮件发送给我、我可以通过电子邮件直接与您联系
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    我将关闭此主题、因为我们将直接通过电子邮件进行讨论
    此致、
    辽卡特