This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:输入功率的优先级

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799952/tps2373-priority-for-input-power

器件型号:TPS2373

你(们)好

我的客户希望使用两个电源输入(PoE 和12V-适配器)来操作 TPS2373。

他们希望12V 适配器具有电源输入优先级。

但是、我在数据表中找不到用于选择功率优先级的应用电路。

因此、我将在应用手册 SLVA306A 中建议适配器优先级内容。

如果应用应用应用应用手册 SLVA306A 中的"适配器优先级"、是否没有问题?

- SLVA306A 的电源插入选项

-  SLVA306A 的适配器优先级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles、

    对于54V 适配器、典型应用将使用 TPS2373的选项2 ORing。 TPS2373具有 APD 引脚、允许适配器优先于 PoE。 请参阅 TPS2373数据表中的第7.3.1节和图30上的典型应用电路。 谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文。

     我问错了问题、我是 Sorry。

    客户希望设计选项3 (低电压输出)类型的电路。

    他们希望在 PoE 和12V 适配器输入(而不是54适配器)时检查适配器的优先级解决方案。

    ->我更正了上述问题(54V -> 12V)。

    请检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您能告诉我直流/直流转换器的总输出电压和电流是多少? 这将帮助我推荐正确的解决方案。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,达尔文

    我向您发送电子邮件。
    因为我发送了客户的参考原理图。
    请检查并回复。

    谢谢你